This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 断点在被禁用后仍然有效

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1081768/breakpoints-are-still-effective-after-being-disabled

您好,香榭丽舍

客户在其 F28388S 主板上使用 CCSv11.0.0。 他们发现,在 CCS 调试窗口中禁用断点时,如果重置 CPU 并再次运行(而不关闭电源),断点仍可以运行。

关闭 CCS 并关闭电路板电源,然后打开电路板电源并打开 CCS 后,断点无效。  

请帮帮我。 谢谢!

此致,

琳达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好琳达,

    我无法重现该问题。 客户是否使用了硬件或软件断点? 客户是否可以截取其禁用断点的屏幕截图? 比如:

    谢谢

    Ki