This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:尝试安装 CCS 11.1.0时出错。 安装程序认为它仍在压缩目录中。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1080615/ccs-error-while-trying-to-install-ccs-11-1-0-installer-believes-it-is-still-in-zipped-directory

您好,

我正在尝试在计算机上安装 CCS 11.1.0。 每次我尝试时,安装程序路径检查都会检测到安装程序正在“从 zip 文件中运行”。

解压缩脱机安装程序和联机安装程序应用程序都会发生这种情况。  

我使用的是运行 Windows 10的64位计算机,并且在该计算机上拥有足够的空间和管理权限。 我还尝试使用 v11.0.0安装程序,并得到相同的错误。

我尝试将安装文件的目录更改为各种路径,但没有成功。

有人知道为什么会发生这种情况吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔,

    我以前没见过这个问题。 是否可以确认您已解压缩该 zip (而不是尝试在 zip 内运行该 exe)?  如果是这样,您可以尝试从 DOS 命令窗口运行该 exe 吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道导致该错误的原因;该文件正在从网络驱动器中运行,而不是在本地计算机的硬盘上运行。

    通过复制安装程序解决了该问题。