This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 11.1正在重新编写目标配置文件,添加额外的行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1080578/ccs-11-1-is-re-writing-target-configuration-files-adding-extra-lines

一条小评论,但 CCS 项目处于配置控制之下,并注意到当在 CCS 11.1中对它们进行修改时,CCS 将重新写入.CCXML 文件并向其添加空白行。

更新 TMS570LC4357_div_by_zero 示例,以在…时生成中断 ·切斯特-吉隆/E2_example_Projects@4fe7b90·GitHub 是一个修改提交示例。 该项目最初是在 CCS 10.4中创建的,在对 CCS 11.1进行修改时 ,TMS570LC43xx.CCXML 使用额外的空白行重新编写。

这只是一个小问题,因为它不会导致调试失败,而只是显示为配置控制下的项目文件意外修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以重现此问题。 如果 将项目配置为自动管理目标配置,则会发生这种情况。 禁用它将防止不断修改。 CCS 10.4不会发生这种情况。

    我为此提出了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10754

    感谢您报告此问题。

    Ki