请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
为双 CPU 程序设置调试配置时,可以选择 IcePick_C_0。

在什么情况下,我可以选择 IcePick_C_0而不是 C28xx_CPU1?
我在这里阅读过这篇文章,但它并不能真正影响我的决定:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_icepick.html
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
为双 CPU 程序设置调试配置时,可以选择 IcePick_C_0。

在什么情况下,我可以选择 IcePick_C_0而不是 C28xx_CPU1?
我在这里阅读过这篇文章,但它并不能真正影响我的决定:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_icepick.html
谢谢你。
您好,
[引用 userid="479799" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084243/when-to use-icepick-debug-device"]在何种情况下,我可以选择 IcePick_C_0而不是 C28xx_CPU1?[引用]这不是常见的情况。 这就是为什么默认情况下我们将其隐藏在“调试”视图中,因为它被归类为“不可调试的设备”

我们通常不希望客户直接与 IT 互动。
尽管如此,在某些情况下,您可以连接到 icepick 并发出一些 gel 调用,以以某种方式配置目标或从坏状态恢复 CPU (您可以为 icepick 指定 gel 启动文件)。 但同样,这也不是一个常见的方案,我们也不希望普通用户有这样的事情要做。
希望这能有所帮助。
Ki