This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:将 RTOS 分析器添加到 spimaster LP_CC1352P7_4_tirtos7_CCS 示例中

Guru**** 2583365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1085233/codecomposer-add-rtos-analyzer-to-spimaster_lp_cc1352p7_4_tirtos7_ccs-example

部件号:CODECOMPOSER
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

大家好,

我调整了 TI_TROS7的 spimaster 示例以进行演示,并添加了第二个任务。 现在我想用 RTOS 分析器观察两项任务的执行时间。
如何将此功能添加到本示例中。

此致,

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否已看到以下 SLA?

    TI-RTOS 基础知识

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,

    是的,问题是 ,spimaster  TIRTS7示例确实使用 sysconfig,并且没有 Basic 培训中提到的.cfg 文件。

    将 BIOS.logsEnabled = true 添加到 sysconfig 文件时,我会收到大量错误。

    此致,

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯,你

    我刚刚了解到 TRITOS7和 ROV 存在问题,并且无法与当前 SDK 一起使用。 希望在下一个版本中可以解决该问题。

    对此造成的不便,我深表歉意。

    巴西

    西里