This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio 在启动时冻结

Guru**** 2582535 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1086400/ccstudio-freezes-on-start-up

“线程:CCStudio”中讨论的其它部件

我在 Ubuntu 20.04.4 LTS Linux PC 上安装了 CCStudio v11.10。 它以用户模式安装。 我没有使用'Udo '安装它。

如果我删除工作空间目录中的所有内容,CCStudio 可以启动一次。 但有些功能无法正常工作。 例如,帮助->入门不加载任何内容。 如果我关闭该程序,CCStudio 将在下一次启动时挂起。 /metada/.log 文件显示以下信息,其中包含错误,我已谷歌搜索,但未找到解决方案。 我该怎么办?

---

!会议2022-03-19 02:07:49.802 ---------------
Eclipse.buildId=4.19.0.I20210303-1800
java.version=11.0.13
java.vendor=Eclipse 适配器
bootloader 常量:os=linux,arch =x86_64,WS=gtk,NL=en_US
框架参数: -product com.ti.ccstudio.branding.product
命令行参数: -OS Linux -ws gtk -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product

!条目 com.ti.common.core 1 0 2022-03-19 02:07:54.864
!message path=CCS_base/DebugServer

!条目 com.ti.common.core 1 0 2022-03-19 02:07:54.865
!message debugServerDir=/home/ma/ti/Ccs1110/CC/Css_base/DebugServer

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.654
!消息构造函数

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.655
!邮件已使用目录完成

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.656
!消息正在加载 ti_logger

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.657
!消息平台操作系统:Linux

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.658
!消息正在加载 CTOOLS

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.661
!消息正在加载 TraceMaster

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.662
!消息加载方形3.

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.663
!消息正在加载 CloudTrace

!条目 com.ti.dbgtrc.webapp.CloudTraceInterface 0 02022-03-19 02:07:56.667
!已加载信息 CloudTrace 界面

!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench。SWT 4 2 2022-03-19 02:07:57.317
!从插件调用代码时出现消息问题:org.eclipse.E4.ui.Workbench.SWT。
!堆栈0
java.lang.ExceptionInInitializerError
   com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:39)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:98)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:88)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:84)
   com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:45)
   com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:177)
   org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:964)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:332)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkvator.swT.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRender.Java:132)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ElementReferenceRenderer.createWidget (元素引用渲染器.Java:73)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
   org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
   org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
   org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:655)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:786)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:757)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:679)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:674)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1251)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1252)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1240)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4249)
   在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4247)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4229)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.createIntro(WorkbenchIntroManager.java:176)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:124)
   在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:188)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
   org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:346)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:227)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ToolControlRenderer.createWidget (ToolControlRenderer.Java:129)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:71)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:688)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
   在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:156)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1461)
原因:com.teamdev.jxbrowser.engine.ChromiumProcessStartupFailureException:进程退出代码:17.
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.throwExceptionAndCleanup(EngineImpl.java:478)
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.newInstance(EngineImpl.java:281)
   在 com.teamdev.jxbrowser.jenger.Engine.newInstance(Engine.java:106)
   com.ti.chromium.browser.JxBrowser.<clinit>(JxBrowser.java:236)
   (笑声) 更多139

!entry org.eclipse.E4.ui.Workbench。SWT 4 2 2022-03-19 02:07:57.321
!从插件调用代码时出现消息问题:org.eclipse.E4.ui.Workbench.SWT。
!堆栈0
java.lang.ExceptionInInitializerError
   com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:39)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:98)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:88)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:84)
   com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:45)
   com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:177)
   org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:964)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:332)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkvator.swT.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRender.Java:132)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ElementReferenceRenderer.createWidget (元素引用渲染器.Java:73)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
   org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
   org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
   org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:655)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:786)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:757)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:679)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:674)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1251)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1252)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1240)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4249)
   在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4247)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4229)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.createIntro(WorkbenchIntroManager.java:176)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:124)
   在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:188)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
   org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:346)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:227)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ToolControlRenderer.createWidget (ToolControlRenderer.Java:129)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:71)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:688)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
   在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:156)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1461)
原因:com.teamdev.jxbrowser.engine.ChromiumProcessStartupFailureException:进程退出代码:17.
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.throwExceptionAndCleanup(EngineImpl.java:478)
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.newInstance(EngineImpl.java:281)
   在 com.teamdev.jxbrowser.jenger.Engine.newInstance(Engine.java:106)
   com.ti.chromium.browser.JxBrowser.<clinit>(JxBrowser.java:236)
   (笑声) 更多139

!entry org.eclipse.equinox.event 4 0 2022-03-19 02:07:57.324
!在发送事件 org.osgi.service.event.Event [topic=org/eclipse/e4/imodel/ui/UElement 到 BeRened/set]{ChangedElement=org.eclipse.ui.internal.introview=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@551725e4 (标记:[View, categoryTag:General ],RenderURI:null)时出现消息异常(小部件:null,分担者:org.eclipse.Referui.edworkfedworkfed.trender.swedtrender118@,真实的渲染器:true,重叠,重叠的单元:trenderedtrenderedtru.edtru.edtrenderedtru.edtru.edtru.ed containerData:null,accessibilityPhrase:null)(可关闭:true),org.eclipse.E4.data={ChangedElement=org.eclipse.ui.internal.introview=org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.advanced.impl.PlaceholderImpl@551725e4 (标记:[View, categoryTag:General ],totorURI:null)(小部件:null,elender: org.eclipse.E4.ui.workworkworkworks.ender.swender.swed.swed.swedrate:null)(小部件:null:null,元素:null:true),元素:true,引用:true,真,真,真,重命名:@,真,真,真 containerData:null,accessibilityPhrase:null)(可关闭:true),AttName=toBeRenedy, EventType=set,OldValue=false,Widget =null, newValue=true},AttName=toBeReneded,EventType=set,OldValue=false,Widget =null, newValue=true}处理 org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler@8eda949
!堆栈0
java.lang.ExceptionInInitializerError
   com.ti.chromium.browser.ChromiumBrowserContributor.createBrowser(ChromiumBrowserContributor.java:39)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:98)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:88)
   com.ti.browser.internal.TIBrowser.<init>(TIBrowser.java:84)
   com.ti.browser.TIBrowserFactory.createBrowser(TIBrowserFactory.java:45)
   com.ti.ccstudio.branding.internal.CCSIntroPart.createPartControl(CCSIntroPart.java:177)
   org.eclipse.ui.internal.ViewIntroAdapterPart.createPartControl(ViewIntroAdapterPart.java:135)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.createPartControl(CompatibilityPart.java:158)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityView.createPartControl(CompatibilityView.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.e4.compatibility.CompatibilityPart.create(CompatibilityPart.java:365)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:964)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:332)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:202)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:91)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:42)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkvator.swT.ContributedPartRenderer.createWidget (ContributedPartRender.Java:132)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ElementReferenceRenderer.createWidget (元素引用渲染器.Java:73)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.subscribeTopicToBeRendered(PartRenderingEngine.java:161)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.di.internal.extensions.EventObjectSupplier$DIEventHandler.handleEvent(EventObjectSupplier.java:92)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerWrapper.handleEvent(EventHandlerWrapper.java:205)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:203)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventHandlerTracker.dispatchEvent(EventHandlerTracker.java:1)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:234)
   org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue.dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:151)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.dispatchEvent(EventAdminImpl.java:133)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventAdminImpl.sendEvent(EventAdminImpl.java:75)
   org.eclipse.equinox.internal.event.EventComponent.sendEvent(EventComponent.java:44)
   org.eclipse.e4.ui.services.internal.events.EventBroker.send(EventBroker.java:55)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.UIEventPublisher.notifyChanged(UIEventPublisher.java:63)
   org.eclipse.emf.common.notify.impl.BasicNotifierImpl.eNotify(BasicNotifierImpl.java:424)
   org.eclipse.e4.ui.model.application.ui.impl.UIElementImpl.setToBeRendered(UIElementImpl.java:314)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.showElementInWindow(ModelServiceImpl.java:655)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ModelServiceImpl.bringToTop(ModelServiceImpl.java:624)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.delegateBringToTop(PartServiceImpl.java:786)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:757)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:679)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.activate(PartServiceImpl.java:674)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.PartServiceImpl.showPart(PartServiceImpl.java:1251)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showPart(WorkbenchPage.java:1252)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyShowView(WorkbenchPage.java:1240)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.lambda$11(WorkbenchPage.java:4249)
   在 org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile (BusyIndicator.Java:74)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4247)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.showView(WorkbenchPage.java:4229)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.createIntro(WorkbenchIntroManager.java:176)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchIntroManager.showIntro(WorkbenchIntroManager.java:124)
   在 org.eclipse.ui.application.WorkbenchWindowAdvisor.openIntro(WorkbenchWindowAdvisor.java:188)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEWorkbenchWindowAdvisor.openIntro(IDEWorkbenchWindowAdvisor.java:573)
   org.eclipse.ui.internal.WorkbenchWindow.setup(WorkbenchWindow.java:933)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.inject(InjectorImpl.java:96)
   org.eclipse.e4.core.contexts.ContextInjectionFactory.inject(ContextInjectionFactory.java:83)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createWorkbenchWindow(Workbench.java:1469)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createStatusLine(StandardTrim.java:118)
   org.eclipse.ui.internal.StandardTrim.createWidget(StandardTrim.java:48)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.MethodRequestor.execute(MethodRequestor.java:58)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.processAnnotated(InjectorImpl.java:999)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalInject(InjectorImpl.java:140)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.internalMake(InjectorImpl.java:405)
   org.eclipse.e4.core.internal.di.InjectorImpl.make(InjectorImpl.java:346)
   在 org.eclipse.e4.core.context.ContextInjectionFactory.make (ContextInjectionFactory.Java:227)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.createFromBundle(ReflectionContributionFactory.java:94)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.doCreate(ReflectionContributionFactory.java:60)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.ReflectionContributionFactory.create(ReflectionContributionFactory.java:37)
   在 org.eclipse.e4.ui.workworkworks.renders.SWT.ToolControlRenderer.createWidget (ToolControlRenderer.Java:129)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createWidget(PartRenderingEngine.java:999)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:659)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.SWTPartRenderer.processContents(SWTPartRenderer.java:71)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.TrimBarRenderer.processContents(TrimBarRenderer.java:109)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$1.run(PartRenderingEngine.java:544)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:528)
   org.eclipse.e4.ui.workbench.renderers.swt.WBWRenderer.processContents(WBWRenderer.java:688)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:673)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.safeCreateGui(PartRenderingEngine.java:765)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$2.run(PartRenderingEngine.java:730)
   org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.createGui(PartRenderingEngine.java:714)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1083)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1046)
   org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
   org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
   org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
   在 org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench (PlatformUI.Java:156)
   org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
   org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
   org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
   org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
   在 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法中)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
   (位于 java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
   在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.Java:590)
   org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1461)
原因:com.teamdev.jxbrowser.engine.ChromiumProcessStartupFailureException:进程退出代码:17.
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.throwExceptionAndCleanup(EngineImpl.java:478)
   com.teamdev.jxbrowser.engine.internal.EngineImpl.newInstance(EngineImpl.java:281)
   在 com.teamdev.jxbrowser.jenger.Engine.newInstance(Engine.java:106)
   com.ti.chromium.browser.JxBrowser.<clinit>(JxBrowser.java:236)
   (笑声) 更多139

!条目 com.ti.ccstudio.project.ui.webcontent 1 0 2022-03-19 02:07:57.769
!消息 CCS HTTP 适配器已启动! [CCS.port:45639]-在 Web 浏览器中打开“localhost:45639/ ide”以查看可用 API 的列表...

!Entry com.ti.CCStudio.ui 1 0 2022-03-19 02:08:00.265
!消息 CCS IDE 会话已启动!
   CCS 版本:11.1.0.00011
   CCS 位置:/home/ma/ti/ccs1110/CCS
   工作区位置:/data/CCCS 工作区_v11

!entry org.eclipse.equinox.P2.metadatmose.repository 4 1000 2022-03-19 02:09:58.556
!在文件:/home/ma/ti/Ccs1110/cs/eclipse/configuration/org.eclipse.OSGi/365/data/listener_1925729951/中找不到存储库的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否可以确认已安装所有相关库?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv11_linux_host_support.html#ubuntu-20-04-lts

    如果是,请在中编辑 ccstudio.ini 文件

    <CCS install DIR>/CCS/eclipse

    并添加以下两行:  

    -Djxbrower.logging.level=all
    -Djxbrower.logging.file=<path>/jxbrowser.log

    请注意,<path>的目录必须存在,如果不存在,请创建它(文件夹)

    然后使用 CCS 重现问题,关闭 CCS,压缩日志并将其附加到此线程中。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki,感谢您的热情支持。 经过多次重试后,我终于知道它何时会冻结,何时会停止。

    我经常使用 Linux 上的 sshuttle 作为“Poorman`s VPN”访问中国大陆以外的一些站点。 当 sshuttle 打开时,CCS 无法正常启动。 它会在屏幕中央冻结,留下一个小矩形,据说是程序无法正确绘制的图形窗口,并发出“砰”声,表示发生了错误。 但是,由于窗口或对话框没有正确显示,我不知道是否有错误消息。 我只能做的是终止进程。

    sshuttle 不是一个很好的 VPN。 它不是作为虚拟网络接口实现的。 因此,大多数 TCP 流量都可以代理,但并非全部。 我怀疑在启动期间,CCS/Eclipse 必须访问某些站点以获取某些数据,并且由于 sshuttle 正在运行而失败。

    现在,我在启动 CCS 时关闭了 sshuttle,它可以正常工作。 CCS 正确启动后,我可以重新打开 sshuttle。 到目前为止没有发现任何问题。

    但是,我仍然希望有人会研究这个问题,因为即使是梭式传输也不能正确重新路由所有网络流量,CCS/eclipse 也不应该挂起或冻结。 这是一个程序的错误行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您发现根本原因,并感谢您的更新!

    是的,CCS 经常访问互联网(如果有)。 问题可能在于启动时的更新检查。 此检查可在启动时禁用。  

    但同样,CCS 也是正确的,它永远不会进入无法启动的状态。 这是我们可以考虑改进的地方。

    感谢您的反馈

    Ki