您好,
我有两个用于 F2837xD controlCARD 项目的表达式窗口:一个固定在 CPU1调试上下文中,另一个固定在 CPU2调试上下文中。
问题是,我在每个窗口中不能有不同的表达式。 这意味着我在这两个方面都有多余的混乱。
在下面的示例中,变量'application_1000ms_Ctr _CPU1'仅存在于 CPU1中,'application_1000ms_Ctr _CPU2'仅存在于 CPU2中。 因此,要对列表进行删除并删除两个列表中的冗余“未找到标识符”变量,我要从 LH 表达式中删除“application_1000ms_ct_CPU2”,并从 RH 表达式中删除“application_1000ms_ct_CPU1”<1>:

但是,当尝试时...

...同一变量将从两个表达式窗口中删除。

为什么表达式窗口不独立?