This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 11.1.0.00011 Linux 版本-"使用 XGCONF"打开;不起作用

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1084495/codecomposer-ccs-11-1-0-00011-linux-version---open-with-xgconf-doesn-t-work

部件号:CODECOMPOSER

我正在使用 KDE 氖光灯分配(Ubuntu 20.04在机罩下)。 我已经下载并安装了 CCS11.1.0.00011_linux-x64.tar.gz。 此外,我还安装了 ti-processor-sdk-RTos-AM335x-EVM-EVM-EVM-EVM-06.03.00.106-linux-x86-Install.bin。 我在 PDK 中为 bbbAM335x 和 evmAM335x 生成了一些示例项目。 我已将一些示例导入到 CC Studio。 我正在尝试使用 XGCONF 打开应用程序*.cfg (鼠标右键单击 te app.cfg,选择“打开方式”,然后单击“XGCONF”),什么也不会发生。 CC Studio 似乎挂起。 其外观如下:

-

我唯一能做的就是终止 CC Studio 进程。

我已经在 Windows 版本(VirtualBox 中的 Win 10)上尝试过相同的操作,它可以正常工作。

如何让 XGConf 在 Linux 中工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是哪个版本的 SYS/BIOS 和 XDCTools?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ki,

    我已安装 ti-processor-sdk-rtos-am335x-evm-06.03.00.106-Linux-x86-Install.bin -此安装到~ë/ti 目录中:

    -BIOS_6_76_03_01

    - PDK_AM335x_1_0_17

    - processor_SDK_RTOS_AM335x_6_03_00_106

    -xcdtools_3_55_02_22_core

    但 CC Studio 将其自身版本的 xcdtools 安装到~ë/ti/Ccs1110目录:xcdtools_3_62_01_16_core

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我在 Ubuntu 20.04上安装了相同版本的 BIOS 和 XDCtools 以及 CCS 11.1.0版本。 尝试使用 XGCONF 打开 cfg 文件时,最初出现了相同的问题,此时 cfg 文件的空白选项卡被打开,一个小旋转圆圈一段时间内没有执行任何操作。 经过几分钟的长时间等待,cfg 文件正确打开并包含有效的内容。  

    我假设在您的情况下,cfg 文件只是保留为空白-从不显示内容。 你提到 CCS 看起来像机库一样。 实际上,它是否在整个 IDE 没有响应的地方挂起?

    此外,请附上您的工作空间日志文件。 它应该位于<workspace folder>/.metada/.log 中

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210 " url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/4015533]谢谢。 我在 Ubuntu 20.04上安装了相同版本的 BIOS 和 XDCtools 以及 CCS 11.1.0版本。 尝试使用 XGCONF 打开 cfg 文件时,最初出现了相同的问题,此时 cfg 文件的空白选项卡被打开,一个小旋转圆圈一段时间内没有执行任何操作。 经过几分钟的长时间等待,cfg 文件正确打开并包含有效的内容。  [/引用]

    我已经等了15分钟,我认为现在已经足够了,可以等待 XGCONF 中的文件加载:)

    [引用 userid="2210 " url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/4015533-我不会认为您的文件是空白的,而是“154015533-”文件。 你提到 CCS 看起来像机库一样。 它实际上是否在整个 IDE 没有响应的情况下挂起?

    它完全挂起,整个 IDE 都没有响应。 我只能在控制台上或 KDE 系统监视器上终止进程。

    [引用 userid="2210 " url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/4015533],还请附上您的工作空间文件。 它应该位于<workspace folder>/.metada/.log

    好的,这是日志文件。

    e2e.ti.com/.../4810.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,

    [引用 userid="515412" url=~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/4015760等待装入文件的时间:]我认为装入文件的时间不够长,我认为 X4015760等待的时间不足以容纳15分钟[

    是的,我最多只等1-2分钟。

    感谢您的记录。 您还可以共享您的 cfg 文件吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210 " url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/4015848。]感谢您的记录。 您还可以共享您的 cfg 文件吗?

    您是指我尝试在 XGCONF 中打开的应用程序配置文件吗? 我附加此配置文件。

    e2e.ti.com/.../i2c_5F00_arm_5F00_bbam335x.cfg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我认为这种特定配置没有任何问题。 XGCONF 的所有 cfg 文件是否都有问题? 您是否可以尝试使用 SYS/BIOS“典型”项目创建简单的新项目,并查看该项目生成的 cfg 是否也有问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210 " url="~/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1084495/codecodposer-CCS-11-1-0-00011-linux-version--open-with -xgconf-n-t-work/401616716]16。谢谢。 我认为这种特定配置没有任何问题。 XGCONF 的所有 cfg 文件是否都有问题? 您能否尝试使用 SYS/BIOS“典型”项目创建简单的新项目,并查看该项目生成的 cfg 是否也有问题?

    我尝试过几个样例项目,也尝试使用 SYS/BIOS“典型”项目创建新项目-不幸的是,所有这些项目都可解决同一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您试用。 也许这是专门针对 KDE 氖光的。 这不是我们所测试的环境。 我会看看我是否可以建立这样的环境并尝试一下。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。 如果你需要我能做的一些额外的信息或测试,请写:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在正在设置 KDE 氖灯虚拟机。 配置需要一些时间。 设置好后,我会看到是否可以重现该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设置了一个 KDE NEON 5.24 VM 并在其上安装了 CCS 11.1.0。 我可以在 xgconf 中打开您的 cfg 文件。 因此,这不是一个 KDE 氖灯问题,而是一个更具体地针对您的本地环境的问题。

    您是否尝试 过清洁工作空间等其他一些故障排除技巧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在周末前测试了两件事:

    1.清洁工作区没有任何变化。

    2.我已在 VirtualBox 中从 Web 安装了新的 KDE 氖光用户 ISO。 XGCONF 工作正常。

    今天,我在周末之后又回到了这个问题上。 周末,我的 KDE 版本(大约3个月前我从 ISO 安装了它)将获得巨大的更新(~220个数据包)。 我今天上午已经安装了此更新。 真是个惊喜... XGConf 现已开始工作。 我怀疑我安装了 Eclipse 来为 BeagleBone Black 构建项目,但结果发现有些系统数据包(库?) 有罪。 我有 apt history.log,其中包含了升级的信息,但分析哪些数据包可以解决此问题并不是我想要在一夜之间完成的工作;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到安装更新解决了问题!