This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过解决冲突的链接文件将项目推送到 GIT

Guru**** 2585545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1087069/pushing-the-project-to-git-with-resolving-conflicting-linked-files

我们公司有一个旧项目在同事的计算机上进行。 由于向较新的处理器过渡,我们希望使用 GIT 一起处理该项目。

旧项目有一些链接形式的文件,为了将其正确传输到另一台计算机,我们需要将其导出并选中“链接冲突解决”选项。 如果我们要使用 GIT,是否有这样的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="487592" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1087069/probe-project-the-with -resolving -conflict-linked 文件"]我们需要在导出时选中链接冲突解决选项

    我不确定我是否理解此选项。 您能提供更多详细信息吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指这种选择。 我在项目中有一些文件作为链接。 有了这个选项,我可以将项目交给同事,而不用担心这些文件。

    GIT 功能中是否有这样的选项? 或者是否有任何向导可以用整个项目中的文件副本替换项目中的所有链接文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="487592" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1087069/推 送项目到 git,解决冲突的链接文件/4025620#4025620]I 引用此选项。 我在项目中有一些文件作为链接。 使用此选项,我可以将项目交给同事,而不必担心这些文件。

    请注意,启用此选项后,CCS 将解析所有链接的文件,并在导出项目归档文件之前将其副本添加到根项目文件夹位置。 导出的项目存档中丢失了有关链接的信息。 导入此导出的归档文件后,这些被连接的文件将被简单地添加到根项目位置。  

    因此,该选项的优点是,您可以将项目存档作为存档的一部分提供给包含所有源文件(链接或未链接)的同事。 但以前链接的文件的原始目录结构会丢失。 在某些情况下,如果项目依赖于特定的直接结构,这可能会破坏项目的构建。

    这是否仍是可取的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我想知道 GIT 存储库是否有一项功能,可以在推送时自动替换所有链接的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这种功能。