This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在 CCS11中安装较旧的 C2000Ware 软件时出错

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1087509/error-installing-older-c2000ware-software-in-ccs11

“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

我正在尝试安装较旧版本的 C2000Ware。 最近开始出现如下错误。
相比之下,DigitalPower_SDK 安装正常。 我是否可能会遇到某种配置错误?

我设法通过从 Internet (dev.ti.com/.../explore)安装所需的软件包来解决问题,但可能有一个解决错误的技巧。

我在 Windows 11上使用 CCS11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现了一些可能有帮助的东西。 我从 Internet 下载的文件夹是 C2000Ware_3_04_00_00_Software。

    有趣的是,CCS 期望项目中有“C2000Ware_3_04_00_00”的名称,所以我将其更改为“C2000Ware_3_04_00_00”。 当我更改了资源管理器的名称以下载和安装 C2000Ware 时,安装位于“C2000Ware_3_04_00_00_Sotware”文件夹中。

    我的假设。 错误必须在安装过程中出现,因为下载的文件夹是 C2000Ware_3_04_00_Software,并且它想要安装 C2000Ware_3_04_00_00,当目标文件夹是 C2000Ware_3_04_00_00时,CCS 会和平安装 C2000Ware_3_04_00_00软件时出现上述错误。
    即使我尝试从 CCS 中卸载 C2000Ware,它也不会删除安装了 C2000Ware_3_04_00_Software 本身的文件夹,而是删除了 C2000Ware_3_04_00_00。

    不幸的是,我不知道如何修复它,目前我的两个文件夹彼此相邻,但内容相同,只有两个名称:C2000Ware_3_04_00_00和 C2000Ware_3_04_00_Software

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们将对它进行研究。 同时,您是否可以尝试安装桌面版本 的 C2000Ware ,而不是使用 dev.ti.com 上的版本?  

    此致

    西达尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这一个工作正常。

    但正如我所说的,我更关注的是突出显示错误。