This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 在 Linux 上不起作用

Guru**** 2926440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1088274/ccs-is-not-working-on-linux

我在我的 Linux 工作站上使用 CCS Studios 11.1.0,最近它停止工作。 当我尝试打开徽标时,徽标将照常显示,但随后不会显示任何内容,侧面的 CCS 图标将变成一个带有红色圆圈的屏幕(请参阅所附图像)。 我不知道是什么原因导致了这个问题。 在遇到此问题之前,我唯一做的就是更改我的桌面用户名,重置计算机以便进行更改,并向下加载 MCU_plus_SDK 存储库,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="516978" url="~ë/support/tools/code-composer-studio -group/CCCS /f/code-composer-studio -forume/1088274/CCS-is -no-work-on Linux "]我在遇到此问题之前唯一做的事情是更改我的桌面用户名

    这可能是问题所在。 CCS 将缓存用户主文件夹中的大量数据。 如果您使用的工作区文件夹与名称更改前使用的相同,那么这将是一个问题,因为工作区文件夹可能引用原始主文件夹名称。  

    请清洁您的工作空间或使用新的工作空间:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    谢谢

    Ki