This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运行时对象视图不适用于 AM64x&AM243-LP FreeRTOS 项目。

Guru**** 2584855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1083372/runtime-object-view-does-not-work-on-am64x-am243-lp-freertos-project

TI 您好,

我正在 使用 CCS1100在 AM64X&AM243-LP&AM243-EVM 开发板上开发 FreeRTOS 项目。

我还使用 MCU_plus_SDK_am64x_08.01.00.26 SDK。 当我想使用 View->Other->ROV 工具时,当我单击 ROV->导入 dasboard C:\ti\MCU_plus_SDK_am64x_08_01_00_26\examples\kernel\FreeRTOS\POSIX_FreeRTOS\ar_FS-evocm0ng (scs.cr_cru.ics.v.ics.

ROV 仅接受 json 文件。 我应该怎么做才能运行 ROV? 在哪里可以找到示例.ROV.json 文件? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    是否遵循 了 AM243x MCU+ SDK:将 SDK 与实时对象视图(ROV)配合使用?也许您要下载并安装用于 AM243x 的 MCU+ SDK 08.01.00.36,然后重试?

    syscfg_c.ROV.xs 位于 C:\ti\MCU_plus_SDK_am243x_08_01_00_36\examples\kernel\FreeRTOS\POSIX_DEMO\am243x-LP\r5fss0-_FreeRTOS\ti-arm-clang。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ming,

    我觉得有些东西被误解了。  您共享的文件路径中只有.xs 文件。 像我在下面分享的图片一样,ROV 只接受.json 文件。

    简介运行时对象视图文档....中包括以下信息

    如果您的 SDK 或 TI-RTOS 安装在 TI-RTOS 示例项目中未包括仪表板文件,您可以下载 并导入`S充足的 ROV 仪表板文件<Media:sample.ROV.zip>`

    注:ROV 仪表板的另一个可能来源是 TI E2E 社区,您可以在其中获得一个仪表板文件,用于调试目标应用程序的问题

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/latest/docs/rov/html/src/rov.html

    如何解决此问题?可以从何处下载指定的.zip 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅希特,

    您无需在 ROV 中打开仪表板。  当出现“开始”对话框时,只需单击“关闭”。然后使用“操作系统内核”中的下拉菜单显示不同的 ROV 对象(任务实例,内存日志等)。

    请按照“AM243x MCU+ SDK:将 SDK 与实时对象视图(ROV)配合使用”中的说明操作

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 它现在就可以工作了。