This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 统计图工具限制?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1085321/graph-tools-limitation

我们在每256个元素的图形中看到明显的腐败或截断,但我们的原始数据没有显示同样的腐败。

屏幕截图已附加。  

请参阅相关问题。  

e2e.ti.com/.../graph-tools-limitation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于最后一个屏幕截图,如果手动刷新图形会发生什么情况?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在手动刷新时获得了相同的结果… 相同的数据,相同的绘图错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将0x2000.0208万开始的所有readBuf的内存内容导出到文件? 数据文件是最简单的文件。 您可以从内存浏览器视图执行此操作:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-main.html#load-and-save-memory

    压缩文件并将其附加到此线程。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    plz请参阅附加的文件

    e2e.ti.com/.../audio_5F00_samples_5F00_CC_5F00_graph_5F00_issue.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供数据文件。

    我绘制了相同的图表,但没有发现问题。

    请参阅下面的我的屏幕:

    请注意,DSP数据类型为16位(2字节)。 索引增量也设置为2,这意味着只使用每隔16位的值(表示跳过2个字节)。 因此,每32位有一个样本。 因此,如果0x2000.0208万是起始地址,则0x2000.0608万将代表第256个样本。 该地址的值从2232变为-4208。 这似乎与图形显示的内容一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们看到的和你一样--图形工具正确地反映了I2S缓冲区中的数据。  

    数据中的中断似乎是由断点引起的。  我们通过删除断点解决了这一问题。 我们不再出现数据故障。  

    但是,现在我们只能在第一次暂停执行时看到正确的数据(和正确的图形)。  

    我们发现 ,如果 我们继续执行,然后再暂停一次,缓冲区和图形中会出现故障。  

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们403.3272万我们发现403.3272万发现 缓冲区 和图形出现故障

    与最初报告的问题不同,在这种情况下,实际内存缓冲区包含错误的数据?