This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不同微控制器的不同构建选项

Guru**** 2926440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1088825/different-build-option-for-different-microcontroller

是否可以为不同的微控制器创建具有不同构建选项的单个CCS项目? 为了实现这一点,我应该注意哪些事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否可以创建具有不同构建选项的单个CCS项目

    这是可能的。 您可以在使用 生成配置的同一项目中拥有多组生成选项。 但是...

    用于不同的微控制器?

    您不能为每个构建配置指定不同的设备变体。 设备变体在项目级别设置。

    请注意,设备变体通常用于指定项目的默认生成设置和文件。 创建项目后,您可以根据需要手动更改每个配置的生成选项(和文件)。  

    谢谢

    KI