This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 硬件跟踪分析器菜单上没有进入项

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1089621/no-entrys-on-hardware-trace-analyzer-menu

主题中讨论的其它部件:TM4C1294NCPDT

你好

我们有一个XDS200调试器和一个TM4C1294NCPDT设备,并尝试从“硬件跟踪分析器”菜单中运行中断池,但没有条目。

我们在CCS 10.4 和11.1 中试用了它。

我们正在运行具有外部硬件中断的TI-RTOS应用程序。

我们在两种SWD模式(TDO引脚和UART端口)的目标配置中配置了调试器。

调试正在工作。

如何向我们提供硬件跟踪功能的建议?

此致

Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在CCS 9和10之间的某个点,CCS中的"Hardware Trace Analyzer"(硬件跟踪分析器)菜单选项用于SWO跟踪(即 Cortex-M设备已重命名为"代码分析"。 这也让我一度感到困惑。

    有关  CCS 10已更新的一些说明,请参阅SWO跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特是正确的。 对于较新的CCS版本,SWO跟踪功能已移至“代码分析”菜单下的新“跟踪可视化工具包(TVT)”。  

    请注意,并非所有具有跟踪功能的设备都支持新的TVT。 对于那些较旧的设备,硬件跟踪分析器仍可使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ki

    遗憾的是,没有"Trace Visualization Toolkit (TVT)"条目

    n´t TIVA公司支持TVT,我没有找到任何信息。

    您写了"对于这些较旧的设备,硬件跟踪分析器仍可使用"。 如何操作?

    谢谢

    Ren é

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "代码分析"是TVT的菜单项。 如果Code Analysis (代码分析)菜单为空或只有一个选项为Open Trace File (打开跟踪文件),则不支持TVT。 如果支持TVT,则您会看到其他选项,例如用于SWO跟踪的"事件分析"。

    您403.5916万您写道403.5916万写道:"对于这些旧设备,硬件跟踪分析器仍然可以使用。" -如何使用?[/QUOT]

    如果“代码分析”下没有有效的选项,但确实支持跟踪,请检查“硬件跟踪分析器”菜单下的选项。 如果支持,则该菜单下将有其他选项

    我相信TIVA是得到TVT支持的。 有关如何将TVT用于SWO跟踪的示例,请参阅以下文档:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAHa7.TEWJdAcHX00IcWtA__FUz-xrs__LATEST

    请注意,它适用于连接设备,但应让您了解如何使用TVT。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 对我有效:

    "选择Tools (工具)→Code Analysis (代码分析)→Event Analysis (事件分析)以启动Configure Event Profile (配置事件配置文件)"

    此致