This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHLL-CC1352P-2 -:尝试使用边缘脉冲进行独立推理

Guru**** 2925940 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1088179/launchxl-cc1352p-2---trying-standalone-inferencing-using-edge-impulse

主题中讨论的其他部件:CC1352P

您好,

我们希望在TI CC1352P控制器中运行独立推理。 我们遵循  了Edge Impulse提供的指南 ,能够使用上述方法获得输出。

现在,我们正在研究使用Code Composer Studio (CCS)运行独立推断的方法。 如果任何人能够对这个问题提出一些看法,将会大有帮助。

CCS是否可以做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 Edge Impulse也通过此设备创建了其他项目。 请浏览涉及边缘脉冲和TI 15.4 堆栈的此项目。 这应能让您了解如何将Edge冲动项目与CCS结合使用。


    https://github.com/Dasch0/ei-ti154-remote-monitor 

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Sid!

    我完成了你提到的Github项目。  

    在尝试构建上述项目时,我遇到了另一组问题,我已经联系了开发人员。

    你能建议我一些关于同一主题的其他项目吗!!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keerthivasan,

    我们方面尚未发布任何项目。 我建议您继续与Edge Impulse互动,以了解更多关于该内容的内容。  

    此致,

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Sid,

    EI-ti154-remote-monitor (EI-ti154-remote-monitor)

    此项目确实为我提供了更多有关TI CC1352p中的独立推理与CCS的知识。

    此外,如果您要发布任何有关此问题的项目,也请在我的主题中提出建议。

    感谢您的支持!

    此致,

    Keerthivasan。