This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IPC寄存器字段在CPU1寄存器视图中显示两次

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1090700/ipc-register-fields-appear-twice-in-cpu1-registers-view

您好,

在F2837xD controlCARD项目中,选择CPU1后,IPC寄存器字段将显示两次:

它不会在CPU2上下文中出现两次。

这是否是有意的,如果是,两者之间的区别是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我看到这些位字段条目在 F28x7x_ipc_regs_cpu模块xml文件中重复。 我将提请设备专家注意此主题以供后续跟进。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您报告此问题。  正如KI所说,我们已经确定 了CPU1显示两次的原因。 它 将在以后的版本中修复。 同时,您可以在以下位置复制附加文件:

    C:/ti/ccs1110/CS/CS_base/common/targetdb/Modules/c2000/F28x7x_ipc_regs_cpu1.xml</s>2000

    e2e.ti.com/.../F28x7x_5F00_ipc_5F00_regs_5F00_cpu1.xml

    这应该可以解决问题。

    此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ki和Santosh。