This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS ROV开口空白

Guru**** 2528350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1090669/ccs-rov-opening-blank

您好,

当我尝试调试并打开Realtime Object Viewer (实时对象查看器)(ROV)时,窗口将空白打开,并且 不会像正常那样打开"Connect Target"(连接目标)窗口。 您知道如何解决此问题,以便我可以正确使用ROV工具吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在使用TI-RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    请提供以下信息:

    -CCS版本

    -正在使用的目标/设备

    正在使用的SYS/BIOS版本

    正在使用的-XDCtools版本

    主机操作系统版本

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kier

    是的,我正在使用TI-RTOS

    Ki,

    - CCS v 10.4 .0.0.0006万

    -使用XDS200调试器的CC2652R1F

    -我正在使用TI-RTOS

    - XDCtools v 3.62 .00.08

    -通过“主机操作系统版本”,我不确定您的意思。 我正在使用装有Windows 10 Enterprise的PC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这些版本应该没有问题。 我在我的环境中试用过,ROV工作正常。

    您使用的是什么版本的TI-RTOS / SYS/BIOS/ SDK?

    是否可以尝试清洁工作区?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#clean-the-workspace-or-try-using-a-new-one

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,如果这很明显,但如果我不小心在左上窗格中选择了核心组而不是单个处理器,我会看到类似的空白ROV窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要返回哪个"左上窗格"? 能否提供屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    没问题。 我尝试清理工作区(删除.metadata文件夹,然后导入旧的首选项),但出现了相同的问题。

    下面是我正在使用的一些TI产品版本。 我想我在前面的评论中告诉你XDCtools的版本是错误的,这是我的错误。 我认为此SimpleLink SDK使用最新版本的TI-RTOS,但不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指“调试”窗格。 如果我选择Group 1 (组1)并启动ROV,则会出现一个空白窗口。 但如果我选择CPU1,ROV将启动。 但是,您可能没有多核处理器/项目,在这种情况下,这是不相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,我明白了。 我只为此选择一个处理器而不是整个组,所以这不是问题所在。 这是一个很好的理论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以提供Eclipse错误日志,该日志位于:

    工作区文件夹>/.metada/.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !SESSION 2022-04-05 08:42:10.974 -----------------------------------------------
    eclipse.buildId=4.14.0.I20191210-0610
    java.version=1.8.0_144
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86_64, WS=win32, NL=en_US
    Framework arguments:  -product com.ti.ccstudio.branding.product
    Command-line arguments:  -os win32 -ws win32 -arch x86_64 -product com.ti.ccstudio.branding.product
    
    This is a continuation of log file C:\Repo\.metadata\.bak_0.log
    Created Time: 2022-04-05 14:05:49.423
    
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-04-05 14:05:49.423
    !MESSAGE DS_ERROR: IcePick_C: Power Failure on Target CPU 
    
    
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-04-05 14:05:49.696
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M4_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
    
    
    !ENTRY org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2022-04-05 14:46:18.779
    !MESSAGE failed to remove resources
    !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.managedbuilder.core 4 0 2022-04-05 14:46:18.779
    !MESSAGE /Raymond_BT_IO_application/Release/Raymond_BT_IO_application.out
    !STACK 1
    org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException: Problems encountered while deleting resources.
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:770)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    Contains: Could not delete 'C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out'.
    org.eclipse.core.runtime.CoreException: Problems encountered while deleting files.
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.delete(LocalFile.java:142)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.internalDeleteFile(ResourceTree.java:313)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.standardDeleteFile(ResourceTree.java:799)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.unprotectedDelete(Resource.java:1779)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:757)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    Contains: Could not delete: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out.
    java.nio.file.FileSystemException: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out: The process cannot access the file because it is being used by another process.
    
    	at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at java.nio.file.Files.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.internalDelete(LocalFile.java:223)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.delete(LocalFile.java:140)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.internalDeleteFile(ResourceTree.java:313)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.standardDeleteFile(ResourceTree.java:799)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.unprotectedDelete(Resource.java:1779)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:757)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    !SUBENTRY 2 org.eclipse.core.resources 4 273 2022-04-05 14:46:18.779
    !MESSAGE Problems encountered while deleting resources.
    !SUBENTRY 3 org.eclipse.core.resources 4 273 2022-04-05 14:46:18.779
    !MESSAGE Could not delete 'C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out'.
    !STACK 1
    org.eclipse.core.runtime.CoreException: Problems encountered while deleting files.
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.delete(LocalFile.java:142)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.internalDeleteFile(ResourceTree.java:313)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.standardDeleteFile(ResourceTree.java:799)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.unprotectedDelete(Resource.java:1779)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:757)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    Contains: Could not delete: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out.
    java.nio.file.FileSystemException: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out: The process cannot access the file because it is being used by another process.
    
    	at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at java.nio.file.Files.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.internalDelete(LocalFile.java:223)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.delete(LocalFile.java:140)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.internalDeleteFile(ResourceTree.java:313)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.standardDeleteFile(ResourceTree.java:799)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.unprotectedDelete(Resource.java:1779)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:757)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    !SUBENTRY 4 org.eclipse.core.filesystem 4 273 2022-04-05 14:46:18.780
    !MESSAGE Problems encountered while deleting files.
    !SUBENTRY 5 org.eclipse.core.filesystem 4 273 2022-04-05 14:46:18.780
    !MESSAGE Could not delete: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out.
    !STACK 0
    java.nio.file.FileSystemException: C:\Repo\Raymond_BT_IO_application\Release\Raymond_BT_IO_application.out: The process cannot access the file because it is being used by another process.
    
    	at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.WindowsFileSystemProvider.implDelete(Unknown Source)
    	at sun.nio.fs.AbstractFileSystemProvider.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at java.nio.file.Files.deleteIfExists(Unknown Source)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.internalDelete(LocalFile.java:223)
    	at org.eclipse.core.internal.filesystem.local.LocalFile.delete(LocalFile.java:140)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.internalDeleteFile(ResourceTree.java:313)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.ResourceTree.standardDeleteFile(ResourceTree.java:799)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.unprotectedDelete(Resource.java:1779)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:757)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Resource.delete(Resource.java:727)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.temp.BuildDescriptionManager.cleanGeneratedRebuildResources(BuildDescriptionManager.java:265)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.internal.build.CCSMakefileGenerator.generateMakefiles(CCSMakefileGenerator.java:318)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performMakefileGeneration(CommonBuilder.java:1010)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.performPrebuildGeneration(CommonBuilder.java:872)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:752)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:515)
    	at org.eclipse.cdt.managedbuilder.internal.core.CommonBuilder.build(CommonBuilder.java:461)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:833)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:220)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:263)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$1.run(BuildManager.java:316)
    	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:45)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:319)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuildLoop(BuildManager.java:371)
    	at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:392)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.buildInternal(Workspace.java:515)
    	at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.build(Workspace.java:412)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.internalBuildProjects(ProjectBuilder.java:394)
    	at com.ti.ccstudio.project.core.services.ProjectBuilder.buildProjects(ProjectBuilder.java:283)
    	at com.ti.ccstudio.debug.launch.CCSLaunchDelegate.buildForLaunch(CCSLaunchDelegate.java:444)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:834)
    	at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:719)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1017)
    	at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$2.run(DebugUIPlugin.java:1220)
    	at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:63)
    
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-04-05 14:49:22.776
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M4_0: JTAG Communication Error: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 9.4.0.00129) 
    
    
    !ENTRY com.ti.ccstudio.debug 1 0 2022-04-05 14:49:23.099
    !MESSAGE DS_ERROR: Cortex_M4_0: Failed to remove the debug state from the target before disconnecting.  There may still be breakpoint op-codes embedded in program memory.  It is recommended that you reset the emulator before you connect and reload your program before you continue debugging
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢James。

    是否还可以提供整个CCS IDE的屏幕截图以及空白的ROV视图?

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部查看了日志,但没有看到任何与ROV相关的内容。

    是否可以共享正在加载的*.out文件? 如果您不想公开发布,您可以通过私人E2E消息进行共享。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,我会将它发送给你