This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Board.c和.h文件生成

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1091784/codecomposer-board-c-and-h-file-generation

部件号:CODECOMPOSER
线程中讨论的其他部件:TMS320F28.0045万TMDSCNCD28.0049万CC2000WARE

尊敬的先生

我正在为TMS320F28.0045万 UC开发代码。  我需要SPI主从通信功能。  我有TIVA系列控制器的经验,但没有C2000系列控制器的经验。  为了熟悉 C2000系列控制器,我购买了TMDSCNCD28.0049万C控制板和TMDSHSEDOCK对接站。  要了解SPI,请打开 以下文件夹中的SPI_ex3_external_loopback项目: C:\TI\C2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f28004x\examples\SPI。2000。</s>2.8004万  我通常会打开每个初始化函数以查看控制器和外围设备的初始化方式。  我在编译之前执行此操作。  当我尝试打开Board_init()函数时,我找不到源代码。  我进行了搜索,但只找到了.c.xdt和.h.xdt文件。  但是,编译 完项目后,我可以在 相应的文件中打开Board_init()函数源代码和头。  我假定这些文件是在编译时生成的。  我注意到打开项目时包含一个.syscfg文件。  我未能找到任何有关此流程的文档。  请帮助我解决此问题。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     然而,编译 完项目后,我可以在 各自的文件中打开Board_init()函数源代码和头。  我假定这些文件是在编译时生成的。  我注意到打开项目时包含一个.syscfg文件。  [/引述]

    是的,在生成*。syscfg文件时生成board.c和board.h文件。  

    我找不到有关此过程的任何文档。

    请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AffVXtWbBx.EQUEtN6xlFA__jEBbtmC__LATEST

    谢谢

    KI

    [/quote]