This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv7 - PowerSuite main.cfg不能与CCSv7一起使用

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569770/ccs-ccsv7---powersuite-main-cfg-does-not-working-with-ccsv7

主题:PowerSuite中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

团队,

 

我 发现 PowerSuite的main.cfg不能与CCS v7一起使用。 我认为原因是 我 无法在CCSv7中安装GUI Composer (相反,我们只能安装GUI Composer V2或GUI Composer Runtime)

 

您能否了解一下这方面的情况,并告诉我如何在CCSv7中使用PowerSuite?

我让我的客户改用CCSv6。

 

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    正确,这与缺少的GUI Composer Runtime有关。 请让客户从CCS应用程序中心将GC v1 Runtime安装到CCSv7中。

    如果仅此一项不能解决问题,请让他们也按照以下步骤安装GMF运行时:

    1)转至菜单帮助->安装新软件
    2)单击"使用"对话框旁边的"添加"
    3)将Name (名称)添加为"GMF Runtime (GMF运行时)",将Location (位置)添加为 download.eclipse.org/.../
    4)在筛选器文本框中,键入GMF,然后选择显示的所有GMF组件,然后继续安装

    我已验证这允许PowerSuite项目中的main.cfg在CCSv7中打开,但是我在GUI Composer运行时之前安装了GMF运行时,因此我不确定单独的GC运行时是否足够。  

    请让客户尝试此操作,并告知我们此操作是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GUI Composer运行时本身不起作用,但在我安装GMF运行时,它仍然起作用。
    但是,由于安装GMF Runtime和安装GUI Composer Runtime在PowerSuite用户指南中没有评论,因此客户很难了解如何使用PowerSuite。 我认为在下一版本的CCSv7上需要做些什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted Huh 说:
    但是,由于安装GMF Runtime和安装GUI Composer Runtime未在PowerSuite用户指南中进行评论,因此客户很难了解如何使用PowerSuite。

    我们计划将GMF运行时包含在7.1 (v.0)的下一个版本中,预计在一个月内完成,因此该部件不会成为问题。

    对于GUI Composer,即使使用CCSv6,也需要安装GUI Composer才能打开.cfg文件。 在CCSv6中,用户可以选择CCS安装程序向导的最后一页中的GUI Composer作为要安装的附加插件。 如果他们在初始安装过程中未选择该选项,则还必须从App Center安装该选项。 在CCSv7中,在CCS安装程序向导中选择它的选项不再存在,因此他们需要从App Center获取它。

    GUI Composer要求在PowerSuite网页(http://www.ti.com/tool/powersuite)中注明,如下所示:

    注:PowerSuite需要CCS 6.1 或更新版本,并支持GUI编辑器


    我们正在研究澄清此注释,说明如何满足依赖性(即,用户需要转到App Center以获取GUI Composer)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我有这里提到的同样的问题。 即使我已经安装了GMF Runtime,GUI Composer仍不工作。 当我尝试打开de main.cfg文件时,我收到以下消息:
    许多帮助。
    Reama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reama,

    您的屏幕截图未通过。 请重新连接它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我有这里提到的同样的问题。 即使我已经安装了GMF Runtime,GUI Composer仍不工作。 当我尝试打开de main.cfg文件时,我得到如下所示的脚本文件:我无法访问GUI文件。
    许多帮助。
    Reama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reama,

    您可以尝试以下操作:

    关闭在编辑器中打开的main.cfg文件
    在项目资源管理器视图中展开项目。 右键单击main.cfg并选择"Open with XGCONF (使用XGConf打开)"

    如果这也不起作用,请在“项目属性”->“常规”->“RTSC”选项卡下检查项目的XDCtools版本。 尝试将其设置为版本3.50。
    然后执行与上述相同的步骤:使用XGCONF关闭并重新打开.cfg文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢您的建议。

    我试了你的方法,没有成功。

    请在此处找到  我通过执行此操作获得的屏幕截图 :« 在“项目属性”->“常规”->“RTSC”选项卡下。 尝试将其设置为版本3.50。

    然后执行与上述相同的步骤:使用XGCONF关闭并重新打开.cfg文件 。»

     此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种Windows操作系统? 您是否安装了特定的语言包? 如果是,您是否可以在只安装英文版Windows操作系统的PC上试用?

    此外,要检查GUI Composer部件是否工作正常,是否可以尝试附加的应用程序? 将附带的zip文件解压到<yout_ccs_install_dir>\ccsv7\webapps中。 然后从CCS菜单视图->GUI Composer ->应用程序v1中打开应用程序。

    让我们知道这是否会顺利地打开。

    e2e.ti.com/.../2605.TestApp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在使用Windows 10。 未安装特定语言包?

    GUI Composer部件似乎无法正常工作  ,如屏幕截图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎没有安装GUI Composer v1 Runtime。 这是本线程初始帖子中提到的要求之一。

    转至CCS菜单视图->CCS应用程序中心,在“加载项”部分单击“查看更多”,然后选择并安装GUI Composer运行时。 如果它已安装,将显示为"最新",如下面的屏幕截图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了GUI Composer v1并测试了文件2605.TestedApp.zip,如前面的答复中所述。

    以下是获取的屏幕:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,因此似乎GC运行时零件工作正常。 我不知道为什么PowerSuite配置文件没有打开GUI。

    您是否有机会访问另一台可以测试此情况的PC? 遗憾的是,我们无法在TI内部重现此问题,这使得隔离根本原因变得更加困难。

    还有一个问题:当您安装CCS 7.1 .0时,是完全安装还是通过检查更新从CCS 7.0 .0更新到7.1 .0?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我在另一台PC上试用了GUI Composer,但没有成功。

    在这两台PC上,我都安装了完整版本。

    明天,我将尝试另一台PC。

    问题是:ccsv7是否与GUI编写器兼容?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abdel reama 说:
    问题是:ccsv7是否与GUI编写器兼容?[/QUOT]

    是的,CCSv7与GUI Composer兼容,TI的几位员工正在成功地使用它,没有任何问题。 这就是这种调查难以进行的原因,我们怀疑它可能是您当地环境特有的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您的Windows未使用/包含"英语(美国)"语言包,请安装并将其设置为默认语言。
    在我的机器和客户的机器中,通过这种方法,我们能够运行PowerSuite。
    可能CCS/Powersuite的人员会在下一版本中修复此问题。

    此致,
    TED