This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5517:无法安装C55编译器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567176/ccs-tms320c5517-can-not-install-c55-compiler

部件号:TMS320C5517

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我安装了具有脱机版本zip文件的CCS v7,以创建TMS320C5517对象。

但 在\ti\ccsv7\tools\compiler中找不到编译器,链接器,汇编器等。

在ccsv6中,我们可以在文件夹\ti\ccsv6\tools\compiler\c5500_CCES.1中找到它们4.4。

v7安装程序也没有创建C5500_C5500<xmt-block0>5500 4.4 的文件夹!

请教我如何安装这些工具。

此致,

马萨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Massa,
    请参阅:
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Changes

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我从CCS7的帮助菜单访问了App Center,我可以获得C55工具。

    此致,

    马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    允许!
    我也从AppCenter安装C5500编译器。
    但我在Preferences\CCS\built\Compilers中仍然没有C5500 CGT
    n`t,我不能n`t C55目标的CCS项目,也不能导入此类项目,导致有一个报告说我没有支持的编译器。
    安装设备显示已安装C5500编译器和设备支持工具。
    我出了什么问题? 如何重新安装?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:
    仅安装编译器是不够的。 您需要安装C5000设备支持。 请参阅下面的相关主题:
    e2e.ti.com/.../223.9054万

    此外,我鼓励您在将来发布新的主题,而不是重新打开旧主题。 这将有助于提高您的线程可见性,以及社区对您问题的整体响应能力。

    谢谢
    KI