This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS应用程序中心不列出TI-RTOS加载项

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569656/ccs-ccs-app-center-does-not-list-ti-rtos-add-ons

主题中讨论的其他部件:66AK2H12CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试过在Linux上全新安装CCS 6.2 v v和7.0 ,结果相同。 App Center主要将编译器列为Code Composer Studio加载项。 没有TI-RTOS加载项,也没有Grace (我认为它是为MSP系列而调用的)。 我需要为TivaC系列重新安装TI-RTOS。 我现在所做的与以前所做的工作(除了尝试较新版本的CCS)的主要区别是,我已将SimpleLink CC13xx设备添加到我的选择中。

有什么建议?

谢谢

格哈杜斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerardus,

    通过更新的CCS版本,我们在获取软件和工具的位置方面有所改变。  App Center中仍提供工具加载项(如编译器版本)。  但是,SimpleLink SDK,TI-RTOS软件包,TM4 SDK (TivaWare)等设备软件包可通过资源管理器获得。  资源管理器使您可以浏览这些软件包的内容,当您准备好使用它们时,您也可以从那里下载它们。  在下面的捕获中,我已从“查看”菜单中打开了“资源资源管理器”。  然后我选择使用TM4C129 LaunchPad。  然后,该工具将显示可用于此器件的资源,其中包括TI-RTOS软件包。  在这种情况下,我在本地安装了TM4C软件包,但TI RTOS软件包实际上位于云中。  当我选择使用它时,工具将下载并在本地安装它。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    App Center主要将编译器列为Code Composer Studio加载项。 没有TI-RTOS加载项,也没有 Grace ( 我认为它是为MSP系列而调用的)。 [/引述]

    如John所述,TI-RTOS现在可通过资源管理器而不是CCS应用程序中心使用。 我们在CCS应用程序中心中确实有一个关于这种效果的注释,但我们可能需要使该文本更可见或采用不同的颜色,因为它很容易被忽略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我确实看到了文本。 让我困惑的是资源管理器中的'Install on Desktop'(桌面安装)。 这听起来更像是仅脱机可用的文档,而不是安装和可用的TI-RTOS。

    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [几天前我在这里做了回复,但尚未显示。 我会再试一次,但恐怕细节会做得不好。 如果两者最终都出现,请原谅。]

    HI - CCS和TI-RTOS的新用户。 我有一个类似的问题,如本线程中所述。 我正在使用7.2 ,并且拥有66AK2H12 EVM。 我找不到任何例子。 我在上面提到的App Center下没有备注(我只有SYS/BIOS v6,它说"新项目应使用TI-RTOS)。  在资源管理器下,搜索框中未列出我的设备或主板。

    我的目标是了解开发环境,并在EVM上对ARM进行编程,最终为我拥有的项目开发TI-RTOS解决方案。 我有一个简单的'新项目'在工作(文件->新建-> CCS项目-> SYS/BIOS ->典型(带单独的配置项目),但我真的需要研究一些更高级的示例,如联网示例。

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike Dannhardt 说:
    我有一个简单的'新项目'工作(文件->新建-> CCS项目-> SYS/BIOS ->典型(带单独的配置项目) 但确实需要研究一些更高级的示例,如联网示例。

    对于66AK2H12 EVM,我认为App Center或Resource Explorer中没有任何外设示例。

     处理器-SDK-RTOS-K2HK提供了一些示例。 有关  每个EVM的可用示例,请参阅处理器SDK RTOS示例和演示。 例如 ,处理器SDK RTOS图像处理演示 ,演示了NDK在网络中的使用(该示例还演示了其他SDK功能/组件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我看了一下。 指向此链接:

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples

    例如,它讨论Hello World示例。  步骤3.显示"在SYS/BIOS上向下滚动到AM572X --> Cortex A -->通用示例-->单击Hello示例。" 我没有或找不到。  我有三个文件夹:'evice Documentation (设备文档)','Development Tools (开发工具)'和'Software'(软件)。 软件下有许多文件夹,包括TI-RTOS (用于MSP430,CC2650和TivaC)的三个文件夹,但其中没有一个文件夹下有示例(仅限开发工具和文档)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike Dannhardt 说:
    我没有或无法找到。  我有三个文件夹:'evice Documentation (设备文档)','Development Tools (开发工具)'和'Software'(软件)。 软件下有许多文件夹,包括TI-RTOS的三个文件夹 (用于MSP430, CC2650 和TivaC),但其中没有一个文件夹下有示例(仅限开发工具和文档)。

    我认为混淆的是CCS 7.2 现在有两个不同的“资源浏览器”视图。

    从您的描述中,您打开了“查看->资源管理器”,该资源管理器没有 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Examples 链接中的SYS/BIOS示例项目。

    而您需要打开“查看->资源管理器经典”,在CCS 7.2 中确实有SYS/BIOS示例。 这是因为引用的Wiki页面是为CCS 6创建的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的! 现在一切都是经典的。 作为CCS和TI领域的新手,这一直令人困惑。 搜索结果似乎与我的安装和结构完全不匹配。 感谢您花时间帮助我。