This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:MSP430:初始化仿真器时出错:尝试初始化USB FET编号2,但只找到1个USB FET

Guru**** 2341440 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, MSP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564832/ccs-msp430fr5739-msp430-error-initializing-emulator-tried-to-initialize-usb-fet-number-2-but-only-found-1-usb-fets

部件号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5739MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我们最近在我们的大学实验室中使用Windows 10 (32位)升级了PC。 我的整个课程都是在MSP-EXP430FR5739主板上构建的,现在我遇到了USB FET驱动程序的严重问题。

当我第一次尝试调试我的程序时,我得到:

MSP430:初始化仿真器时出错:在指定的COM端口上找不到MSP-FET430UIF。


我转至“项目”->“属性”->“常规”,并尝试从下拉菜单“连接”[TI MSP430 USB2]或[TI MSP430 USB3]中进行选择。 但我收到错误:

MSP430:初始化仿真器时出错:尝试初始化USB FET编号2,但只找到1个USB FET


我有一个物理RS-232,我在设备管理器中没有问题,我看到了MSP430虚拟COM (它工作正常)。 我的机器上也安装了用于MSP430的IAR (也不工作)。 我的CCS版本是6.2 .0.0.005万。

我注意到了一件有趣的事情-如果我使用[TI MSP430 USB1],并且如果我在调试器启动时在MSP430的虚拟COM端口上启动Tera术语,它将会成功

感谢您的任何帮助!

助理L. Bogdanov

TU-Sofia

保加利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lubomir,

    您的系统连接了多少个调试探头或MSP430FR5739 Launchpad?

    谢谢,顺祝商祺
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Florian,

    我只有一个板连接到PC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lubomir,

    如果只有一个调试探头连接到您的系统,则始终应使用TI MSP430 USB1。

    MSP-EXP430FR5739使用HID连接进行调试访问。 com端口是串行反向通道UART连接。

    请更新您的FET驱动程序。

    可在 www.ti.com/.../mspds上找到

    请下载MSPDS-USB-drivers版本1.0 .1.0。

    请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢,顺祝商祺
    Florian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很遗憾,上述驱动程序不起作用。 但我在HID设备事件日志的设备管理器中注意到了一些内容:

    =============================================================================================================
    无法迁移设备HID\VID_0451和PID_F432&MI_01\7&347.3039万A&0&0000。0000。

    最后一个设备实例ID:USB\VID_04B3&PID_310C\5&289f5971&0&1
    类GUID:{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}
    位置路径:
    迁移等级:0xF000FFFFFFF122
    演示:错误
    状态:0xC0.0719万
    =============================================================================================================

    我是Linux用户,我不知道这意味着什么...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的USB端口是否为本机3.0 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,不,不是! 电脑有点过时,只有USB 2.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写这篇文章是因为我在解决同一问题时发现了这个线程。  我在具有本机USB 3.0 端口的计算机上运行Windows 10 (64位) CCS V7,并且我正在使用用于MSP430FR5739的TI实验板上的内置USB调试连接。

    我只能成功地将有关10 % of the Time的程序加载到MSP430。  我发现,有时在重新启动计算机或切换实验板连接的USB端口后,我可以进行调试。  我收到一个错误,指示找不到调试器,或者系统在加载过程中只是挂起,此时剩余的90 %。  

    在配有USB 2.0 端口的Windows 7机器上,使用CC6,这款完全相同的实验板可以完美工作。

    由于您询问了有关USB端口的原始海报,我想知道我的USB 3.0 端口是否连接了该问题。

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric,

    我不是Windows驱动程序方面的专家,但我在USB 2.0 上也遇到了上述错误。 所以我认为这是一个软件问题...