This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Win7 64位上设置CCS 6.2 时发生错误

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566387/ccs-an-error-occurred-when-setup-ccs-v6-2-on-win7-64bit

主题中讨论的其他部件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在Win7操作系统上设置CCS 64位脱机数据包的6.2,时遇到错误:

 

 文件“log”的内容 如下:

 

!Session 2017年01月07日 13:15: 46.315 ----------------------------------
Eclipse.buildId=M2015.0904万-0015<xmt-block0>0015 4.5
java.version=java.0_80 1.7
java.vendor=Oracle Corporation
引导加载程序常量:OS=Win32,ARCH=x86,WS=Win32,NL=zh_CN
框架参数:-application com.ti.common.core.initialize -ccs.profileTag已安装6.2 Studio.0.0.005万。
命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -application com.ti.common.core.initialize -data C:/Users/HoSJ/AppData/Local/Temp/CS_78.2702万c6-a9e7-4ff7-79ed-052d9571671/workspace -ccs.profileTag957.1671万 -ccs.profileTag安装了6.2 Studio.0.0.005万。

!条目com.ti.common.core 4 0 2017年01月07日 13:15: 51.992
!message path=CCS_base/DebugServer

!条目com.ti.common.core 4 0 2017年01月07日 13:15: 51.994
!message debugServerDir=D:\ti/ccsv6/CCS_base/DebugServer

!条目org.eclipse.osgi 4 0 2017年01月07日 13:15: 52.067
!消息应用程序错误
!堆栈1.
java.lang.UnsatisfiedLinkError: D:\ti\ccsv6\CCS_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll:找不到相关库
at java.lang.classloader$NativeLibrary.load(本机方法)
at java.lang.classloader.loadLibrary1(classloader.java:1965)
at java.lang.classloader.loadLibrary0 (classloader.java:1890)
位于java.lang.classloader.LoadLibrary(classloader.java:1851)
at java.lang.Runtime.load0 (Runtime.java:795)
位于java.lang.System.load(System.java:1062)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.<init>(DirectoryService.java:26)
位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.<init>(DirectoryService.java:9)
位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService$SingletonHolder.<clinit>(DirectoryService.java:44)
com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
com.ti.common.core.utils.ds.CoreUtilsProvider.getUserHomeDir(CoreUtilsProvider.java:40)
com.ti.common.core.CoreUtils.getUserHomeDir(CoreUtils.java:135)
com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getUserExtRefDir(ExternalReferenceParser.java:176)
com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getExtRefDirectories(ExternalReferenceParser.java:158)
com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getReferenceFiles(ExternalReferenceParser.java:61)
com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getReferenceFiles(ExternalReferenceParser.java:147)
com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoveryPath(ProductDiscoveryManager.java:535)
com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoverySearchPath(ProductDiscoveryManager.java:518)
com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.discoverDeclaredProducts(ProductDiscoveryManager.java:698)
com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.<init>(ProductDiscoveryManager.java:353)
com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.<clinit>(ProductDiscoveryManager.java:64)
com.ti.ccstudio.apps.internal.ide.CCSIDEInitializationParticipant.processProductDiscoveryPathArgument(CCSIDEInitializationParticipant.java:39)
com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.run(Initialize.java:69)
com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.start(Initialize.java:43)
org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:380)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:235)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:669)
位于org.eclipse.equinox.launch.Main.basicRun(Main.java:608)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1515)

我尝试在同一个通信器上设置不同版本的CCS,此类CCS 6.1,CCS 7.0,设置时出现类似的错误。

操作系统是否存在问题?

我怎么能 解决这个问题?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您似乎错过了Windows更新。  请访问 processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7 并查看“缺少MSVC可重新分发库”。 如果这不能解决您的问题,请压缩install_logs文件夹的内容并在此处发布。 请确保在新文件夹中安装,或在尝试之前删除ccsv6文件夹的内容。
    谢谢!
    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    我卸载所有MSVC可再分发程序,并重新安装CCS,现在它已成功安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我对在WIN764位系统中安装6.2 有同样的问题

    但我曾尝试卸载2008和2015可再发行软件包并重新安装它们和6.2 ,但同样的错误也变成了。我已经安装了有关6.2 的所有版本--48/50 --alone / off-line。

     

    日志如下

    !Session 2017年05月10日 17:47: 25.004 ----------------------------------
    Eclipse.buildId=M2015.0904万-0015<xmt-block0>0015 4.5
    java.version=java.0_80 1.7
    java.vendor=Oracle Corporation
    引导加载程序常量:OS=Win32,ARCH=x86,WS=Win32,NL=zh_CN
    框架参数:-application com.ti.common.core.initialize -ccs.profileTag已安装6.2 Studio.0.0.0048万。
    命令行参数:-OS Win32 -ws Win32 -arch x86 -application com.ti.common.core.initialize -data C:/Users/fuyunhe /AppData/local/Temp/CS_87.3676万e9-1b57-4ee3-7b5d-d529e1985a2a/workspace -ccs.profileTag1985 -ccs.profileTag安装了6.2 Studio.0.0.0048万。

    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年05月10日 17:47: 28.506
    !message path=CCS_base/DebugServer

    !条目com.ti.common.core 4 0 2017年05月10日 17:47: 28.508
    !message debugServerDir=F:/ti-cc_ccsv6/CCS 6.2 base/DebugServer

    !entry org.eclipse.osgi 4 0 2017年05月10日 17:47: 28.833
    !消息应用程序错误
    !堆栈1.
    java.lang.UnsatisfiedLinkError: F:\ti-ccccsv6\ccsv6\css_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll 6.2 :找不到相关库
    at java.lang.classloader$NativeLibrary.load(本机方法)
    at java.lang.classloader.loadLibrary1(classloader.java:1965)
    at java.lang.classloader.loadLibrary0 (classloader.java:1890)
    位于java.lang.classloader.LoadLibrary(classloader.java:1851)
    at java.lang.Runtime.load0 (Runtime.java:795)
    位于java.lang.System.load(System.java:1062)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.preXPCOMInit(Runtime.java:163)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.startBare(Runtime.java:116)
    com.ti.debug.engine.xpcom.Runtime.createComponent(Runtime.java:170)
    位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.<init>(DirectoryService.java:26)
    位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.<init>(DirectoryService.java:9)
    位于com.ti.utility.filesystem.DirectoryService$SingletonHolder.<clinit>(DirectoryService.java:44)
    com.ti.utility.filesystem.DirectoryService.instance(DirectoryService.java:49)
    com.ti.common.core.utils.ds.CoreUtilsProvider.getUserHomeDir(CoreUtilsProvider.java:40)
    com.ti.common.core.CoreUtils.getUserHomeDir(CoreUtils.java:135)
    com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getUserExtRefDir(ExternalReferenceParser.java:176)
    com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getExtRefDirectories(ExternalReferenceParser.java:158)
    com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getReferenceFiles(ExternalReferenceParser.java:61)
    com.ti.common.core.internal.ExternalReferenceParser.getReferenceFiles(ExternalReferenceParser.java:147)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoveryPath(ProductDiscoveryManager.java:535)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.getProductDiscoverySearchPath(ProductDiscoveryManager.java:518)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.discoverDeclaredProducts(ProductDiscoveryManager.java:698)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.<init>(ProductDiscoveryManager.java:353)
    com.ti.common.project.core.products.ProductDiscoveryManager.<clinit>(ProductDiscoveryManager.java:64)
    com.ti.ccstudio.apps.internal.ide.CCSIDEInitializationParticipant.processProductDiscoveryPathArgument(CCSIDEInitializationParticipant.java:39)
    com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.run(Initialize.java:69)
    com.ti.common.core.internal.headless.Initialize.start(Initialize.java:43)
    org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:134)
    org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:380)
    org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:235)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native方法)
    sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
    sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:669)
    位于org.eclipse.equinox.launch.Main.basicRun(Main.java:608)
    org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1515)

    请帮帮我

                               

    谢谢!

    起重机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    u可以像我一样卸载所有MVC可再分发程序,并删除所有已安装的CCS (包括目录)。 祝你好运。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看故障排除指南,您可能缺少Windows补丁。

    如果您运行的是Windows 7,并且Windows修补程序不是最新的,则在安装过程中也可能出现这些类型的错误。 在这种情况下,错误将在workspace文件夹的.log文件中报告。

    要确定是否缺少Windows更新,请在命令提示符下运行以下命令:  
    WMIC QFE|查找"KB299.9226万"

    它应返回有关更新的信息。 如果它不返回任何内容,则可能是您缺少运行MSVC运行时所需的更新。  
    您可以 通过从此处下载或按照 此处的步骤获取更新