This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:项目模板和示例中缺少driverlib

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564611/ccs-missing-driverlib-in-project-templates-and-examples

工具/软件:Code Composer Studio

我在CCS 6.x中有这个问题,现在是CCS 7。 打开新的CCS项目时,缺少使用driverlib的项目模板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个设备系列? 我们很可能会将您指向一个可以开始的替换示例项目。  

    Michael Harsh 说:
    当我打开一个新的CCS项目时,缺少使用driverlib的项目模板。[/QUOT]

    这是以前版本的CCS (CCSv6之前)中出现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有CCSv7的问题