我不知道您是否再检查此项,但我对包括Complex有相同的错误。h,我使用CCS 5.2 1对TMS320C6713进行编程,TMS320C6713是我拥有的DAQ模块的嵌入式处理器。
我在以下地址中找到了一个同名的文件:
C:7.3 \ti\ccsv5\tools\compiler\c6000_INCLUDE
但是,即使是将文件复制并粘贴到我的项目文件夹(不是训练)中,我也尝试了这两种方法
#include <comple.h>和"comply.h"
感谢您的帮助。
谢谢!
Hessam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我正在尝试编译和构建C6713的代码,它位于具有嵌入式DSP的DAQ模块中,在CCS 5.2 中。1,该代码使用复杂的数字,因此我尝试包括头文件:
#include <comple.h>
错误为“无法打开源文件...”
我的PC上也有Visual Studio,所以我尝试将complex.h添加到我的项目位置并尝试
#include "comple.h"
新的错误是Visual Studio C++头文件是针对Win32应用程序而不是C6713的inetended
"仅支持Win32目标"
因此,我想知道有没有人知道我可以从哪里下载该头文件,或者如何修改WIN 32头文件代码。
提前感谢您的参与,
由于时间也很短,我将感谢您的帮助。
此致,
Hessam
您好,George,
我安装了一个更新的编译器,现在它支持复杂的操作。 但是我收到了此消息,它阻止获取,输出文件。
>>编译失败
gmake:***[dt9841_6713cfg_c.obj]错误6713错误1
gmake:target `all' not remake because of errors.
您是否建议我安装更新版本的CCS? 编译器为7.4 ................................21,CCS为5。 我将尝试CCS 6.2 ,但我想知道这是否是CCS问题。
恢复代码不容易吗? 我自己如何为复杂值定义运算符。 定义复杂的I和等。是否有任何来源可以向我介绍? 我将对此表示感谢。
非常感谢,
Hessam
仅基于此...
Hessam Jouybari 说:]>编译失败
gmake:***[dt9841_6713cfg_c.obj]错误6713错误1
gmake:由于错误,目标`全部'未重制。[/QUOT]
... 我不能说问题是什么。 我假定文件 dt9841_6713cfg_c.c编译6713编译失败。 请显示与此文件相关的所有编译器诊断信息。
另一种要考虑的方法... 将选项--verbose_diagnostics添加到构建中。 这会导致编译器对问题源代码行进行回显,并使用^字符来指示问题在该行的哪个位置开始。 这可以帮助您找出问题的原因。
谢谢,此致,
-George