This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:打开和构建CCSv6工作空间时CCSv7构建挂起

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565196/ccs-ccsv7-build-hangs-when-opening-and-building-ccsv6-workspace

主题中讨论的其他部件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我刚刚下载了CCSv7并打开了最近在CCSv6中使用过的工作区。 我仔细检查了"项目属性"中的一些设置,不得不更改一两个设置,这并不是什么大问题。 然后我进行了清理和构建,构建过程在整个构建过程中挂起或似乎以不同的百分比停顿。 它始终以一定的百分比停止(不同的数字取决于版本),并且在“构建”弹出框的“详细信息”视图中没有任何更改。 当我单击“取消”时,它总是会立即响应,并且每次都能正确地取消生成操作,因此我不认为它是CCS中的错误或错误。 我发现并纠正了一些与“项目属性”设置相关的不同生成错误,但始终存在一个关于在路径中找不到gmake的错误:“c:\ti/ccsv7/utils/bin/gmake is not found in path”。 我已经检查了计算机上的位置,它确实位于该路径中,所以我不知道还需要查找什么。 我认为这个错误是构建被搁置的地方,所以我尝试解决这个问题。

感谢您提供的任何帮助,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lunatic911 说:
    我刚刚下载了CCSv7并打开了我最近在CCSv6中工作的工作区。[/QUOT]

    您是否可以为CCSv7打开一个新的工作空间,将您的项目导入其中并让我们知道该构建过程?

    我们仍希望了解可能损坏旧工作区的原因,但请告知我们新工作区是否有助于成功构建。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题,但对我来说,解决办法实际上是在其他地方。 我同意更新项目最安全的方法可能是将旧的项目导入ccsv7工作区,我就是这样做的。 但是,我的问题只是在“项目属性”->“生成”->“变量”选项卡中查看“路径”变量时才消失。 我单击了“显示系统变量”按钮,找到了“路径”变量。 我按EDIT打开了它,发现其中没有包含gmake的文件夹路径。 在我将此行添加到搜索路径后,错误消息消失了:


    C:\ti\ccsv7\utils\bin

    我还没有走出洞,但我又发布了一篇关于我的另一个问题的文章。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您能够解决问题。 但是,我觉得将您提到的目录添加到Path解决了问题,因为该特定 目录甚至不包含gmake。

    如果您在另一个项目中再次遇到此问题,您是否介意与我们分享,以便我们重现此行为并深入了解触发此问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我想澄清一下。 我粘贴了错误的路径,编辑了最后一篇文章,以反映我添加到"路径"的正确路径。

    但是,返回验证这是修复它的更改,我无法重新创建它。 您可能认为这不是真正的解决方法。 我知道我更新了一些TI编译器工具选项,并将编译器更改为最新版本(我唯一可以选择的版本),还从COFF更改为eabi (ELF)输出格式。 这些可能是我经历此问题的一部分,但我不是100 % ,我没有信心补充说,Path是此问题的确定解决方案。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为结束本次论坛讨论,我在上次发布后未再次发现此错误。 我确实认为,像往常一样,启动全新的工作区并将内容导入/复制到其中是解决此问题的最佳解决方案。

    感谢您的帮助,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当我在导入项目 ti_RTOS_config并生成后安装了CCS7以与CC3200一起使用时,我刚收到此错误。
    在“项目属性”>“生成”>“变量”选项卡中将所有'/'替换为'\'后,单击“显示系统变量”>“路径”。