This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129XNCZAD:运行"BOOT_EMAC_FLASH&QUOT时Code Composer崩溃;

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570027/ccs-tm4c129xnczad-code-composer-crash-when-running-boot_emac_flash

部件号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

在Code Composer Studio 7上,每当我从Tm4c129x的TivaWare Examples文件夹调试/运行"boot_emac_flash"时,该应用程序都会崩溃。 挂接了crashlog。  

我正在使用:

- macOS 10.12 .2,  
-CCS v 7.0 0
—TivaWare 2.1。3.156

谢谢。

e2e.ti.com/.../crash.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我可以在通过ICDI接口连接到DK-TM4C129主板时再现此情况。 您是否使用相同的界面连接到设备?

    这似乎是设备驱动程序的不稳定,因为我可以加载更简单的代码(如中断),并且尽管加载正常,但任何其他操作(如步骤,断点等)都会导致CCS崩溃。

    请告诉我您是否使用相同的界面。

    对此造成的不便,我们深表歉意,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我注意到,像'盲目'示例这样的简单项目似乎工作正常。 当涉及Enet或其他设备驱动程序时,CCS似乎会崩溃。  

    我还遇到过这样的问题:当我清理项目,再次重建项目,然后调试/运行项目时,CCS崩溃。  

    是的。 我正在使用DK-TM4C129XNCZAD板,通过CCSv7上的Stellaris ICDI进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我刚刚对7.1 的内部Beta版本进行了测试,结果还不错。 它使用尚未发布的TI仿真器组件版本(包含ICDI运行时二进制文件的版本),因此,很遗憾,目前没有解决此特定设置的方法。

    当7.0 有TI仿真器组件的更新版本时,我会通知您(通常在3月份7.1 发布之前)。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意,7.1 仍将在本月底发布CC3 C004.0,因此最好等待该版本发布。

    谢谢
    KI