This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650STK:Projekt零存在问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570182/ccs-cc2650stk-problem-with-projekt-zero

部件号:CC2650STK

工具/软件:Code Composer Studio

哈!

首先,我的英语很抱歉。

我遇到了CCS和XDS110的问题。 我有一个Sensortag + DevPack调试器,但我无法再调试我的自定义项目。 几天前一切都好,但现在不行。 该项目是在不使用erros的情况下构建的,但当我需要调试时,会出现以下错误:

JTAG通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问DAP。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包6.0 .504.1)
在断开连接之前,无法从目标中删除调试状态。  程序存储器中可能仍嵌入断点操作代码。  建议在连接之前重置仿真器,并在继续调试之前重新加载程序
我尝试了proktzero示例,但不起作用。  
闪存编程器2工具可与sensortag hex配合使用,但CCS不能。 我尝试使用CCS云,但没有工作。
虽然工作做得不错,但没有找到解决方案,所以有些失望
BestRegards,
Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    请对延误表示歉意。 您是否仍有此问题?

    此错误在以下页面的5.20 部分中进行了说明,其中还包含一些建议的解决方案。
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hy,

    感谢您的帮助,我解决了问题。 我只需重新启动电脑,便可将问题消失。 “我不能清楚地思考,很讨厌。 但谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您报告此事。 您不是第一个报告非常类似问题的人。 我将尝试进一步调查此事。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    以下线程上的用户遇到与您相同的问题,发现如果他手动连接到设备并在尝试加载代码之前发出重置,他可以重新连接设备。
    e2e.ti.com/.../57.4718万

    请检查线程并查看是否适合您。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hy,

    重新启动电脑时,问题消失了。 我再也不遇到这个问题了