This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在哪里可以找到hw_ints.h

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569404/ccs-where-to-find-hw_ints-h

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

如何下载hw_ints.h等头文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nripendra Sarker 说:
    如何下载hw_ints.h等头文件?

    您在哪里了解了此头文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,Iyer先生。

    我有一个在uVision中运行的示例程序。  

    我从TI网站下载的许多头文件。 我去年秋天做了这项工作。 但是我找不到这个特定的头文件(hw_ints.h)。

    我尝试返回TI站点再次进行搜索。 但我没有找到下载其他头文件的站点。

    我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    hw_ints.h将作为您正在使用的设备平台的软件包的一部分提供。 例如,TM4C设备的TivaWare,F28x设备的controlSUITE,CC13x0...的SimpleLink SDK中都包含了此功能。

    我不确定您使用的是哪种设备,因此我无法说出要下载哪种软件包,但它可能是我在上面列出的其中一种。

    TM4C和SimpleLink SDK的软件包可以使用资源管理器从内部CCS下载。 对于controlSUITE,您可以在此处下载:www.ti.com/controlsuite


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在玩一个示例程序。 它包括多个头文件。 其中大多数都是我从TI网站下载的。

    在TI站点中找不到此头文件。

    我能够下载的头文件的示例有:

    driverlib/uart.h

    driverlib/gpio.h

    我们非常感谢您的帮助。

    谢谢。