This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5259:新的CCS安装产量"灾难性错误"

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570887/ccs-msp430f5259-new-ccs-installation-yield-catastrophic-error

部件号:MSP430F5259
主题中讨论的其他部件: MSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我的桌面上运行着一个正在运行的MSP430F5259 CCS项目。

我刚刚购买了新的笔记本电脑,希望复制我的工作环境。

我安装了最新版本的CCS,TI RTOS和MSP430Ware

我已经为MSP430F5259构建了驱动程序,如下所述  (必须调整*.mak文件)

在我的桌面上,我用git推动了项目,然后用git将其拉入到笔记本电脑上。

尝试在笔记本电脑上构建时,我收到大量'灾难性错误'消息,请参阅以下此类错误的示例:

>>编译失败
application/subdir_rules.mk:9:目标'Application/ChannelManager.obj'的配方失败
"C:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xDC/cfg/Gall.h",第39行:致命错误#1965:无法打开源文件"D:/<Path-to-project>/<ProjName>-Debugg/package/cfg/<ProjName>_pe430X.h"
在编译"../Application/ChannelManager.c"时检测到1个灾难性错误。
编译已终止。
gmake:***[Application/ChannelManager.obj]错误1
'生成文件:../Application/EDFFileManager.c'
'调用:MSP430编译器'
c:\ti/ccsv7/tools/compiler/ti-CGT-MSP430_MSP.1.LTS/bin/cl430" 16.9 -vmspx --data_model=restricted -Ooff --opt_for speed=5 --use_HW_bump=F5 --include_path="C:/ti_ccsv7/Css_base/model=-msp_msp/f_01/ mspd/spd=-us_mspd30_lib_m30_lib_mp_spd_f_f_f_f_01:00-dur_mspd/spd/d-d-spd-spd_spd-dur_mspd/-d_mspd_-d-d01:mspd-mspd/d-d_msp_msp_-d_-msp_msp_-d--d30_m30_-d_-d01:msp_-d/ 16.9

我注意到的一点是,在台式机上,以前的MSP430Ware安装(MSP430Ware)直接00.04 位于c:\TI下,而最新的3.50 安装则位于C:\TI\MSP下。  

我在错误消息中看到了两个路径(sepcifcally iqmathlib path,请参见上面的突出显示),但是我无法确定它的来源,因为"包含"选项只定义它一次

对于如何处理此恼人问题的任何建议,我们都非常感谢。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    eyalasko 说:
    我在错误消息中看到了两个路径(sepcifcally iqmathlib path,请参见上面的突出部分),但是我无法弄清楚它的来源,因为"包含"选项只定义一次[/QUOT]

    如果没有实际看到项目本身,我无法解释这是如何发生的,但在“项目属性”中设置的包含路径与在生成控制台中显示的内容之间确实存在一点不匹配。 但是,我认为这本身不会导致构建失败。 我建议密切比较所有工具版本和项目元数据文件,以确保它们在台式机和笔记本电脑版本之间匹配。