This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320DM368:何处可以在CCS7的资源管理器中找到达芬奇视频处理器系列

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568938/ccs-tms320dm368-where-can-i-find-davinci-video-processor-family-in-the-resource-explorer-in-ccs7

部件号:TMS320DM368
主题中讨论的其他部件: TVP5158DM385

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我尝试过几次,但在CCS7的资源浏览器中找不到达芬奇视频处理器系列。 您知道安装过程会询问您要安装哪个系列,当时我只选择了达芬奇系列,但安装后我没有找到它。 我还尝试使用关键字或器件名称(如TMS320DM368)查找,但没有显示任何结果。  

我犯了什么错误吗?  我现在应该怎么做? 请引导我。  

非常感谢。

PS:我正在处理一个项目,我必须将同时从4个不同摄像机拍摄的视频(存储在SD卡上)存储起来。 我不知道如何完成此目标,但我在互联网上搜索并了解了TMS320DM368。 我的方向是否正确? 我真的需要你们的帮助和指导。 非常感谢大家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DM368器件附带CCSv7达芬奇支持-您的设置中可能缺少其他内容?

    使用文件浏览器,您可以导航到下面的目录,并查看其中是否存在名为DM368.xml的文件。 如果是,我怀疑安装过程中出现了其他问题。 是否可以压缩目录C:\ti\ccsv7\install_logs下的文件并附加到此线程?

    关于您的系统的实施细节,我希望您能在达芬奇论坛上发帖,因为那里的专家将能够为您提供更丰富的信息。  

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM368只有一个视频输入端口。 借助TVP5158等视频解码器,您可以将其连接至四路视频输入。 但它需要大量的EDMA通道来分割多路复用视频线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Bruce wayne51 说:
    我尝试了几次,但在CCS7的资源管理器中找不到达芬奇视频处理器系列。[/QUOT]

    请参阅以下Wiki文章:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:CCSv7_Training

    如上一篇文章所述,资源管理器中的显式设备支持目前仅适用于某些设备系列(主要是MCU)。 达芬奇不是这些系列之一。 有一些适用于您的环境的一般CCS信息,但没有特定的达芬奇材料。


    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Robert,感谢您的回复。
    DM385工作吗?

    非常感谢。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM385有多个输入端口,但存在严重问题:它仅支持Linux。 问题是启动时间对我的应用程序来说太长,但对您的项目来说可能是可以接受的。

    另一个问题是代码大小。 TI提供的支持DM385视频压缩的库非常“庞大”。 我认为这可能不是一个大问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce wayne51 说:
    我尝试了几次,但在CCS7的资源管理器中找不到达芬奇视频处理器系列[/QUOT]

    仍不清楚-您是否已将达芬奇器件支持库安装到CCSv7中?  该库是否还应包括正确的调试探测器配置(target.config.CCXML)支持?