This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v7将不会安装在MAC上

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570589/ccs-ccs-v7-will-not-install-on-mac

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v7无法安装在多个MacBooks (新旧,10.11 和10.12)上。

在观看了6周的论坛并等待解决方案后,我有点生气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ante,

    请您提供更多详细信息吗? 如果安装程序根本无法启动,您是否可以从/tmp文件夹提供bitroco*log文件? 如果它确实启动,它会在哪里崩溃? 是否可以压缩并发布ccsv7/install_logs文件夹中的安装日志?

    谢谢!
    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:

    运行安装程序(web+offline)时,我可以在Dock中看到安装程序图标。 大约10秒钟后,图标就会从坞站消失。 在此期间,没有打开窗口。

    没有/Applications/ccsv7/文件夹,或者我应该找其他地方吗?

    /tmp文件夹中没有bitrock *日志。 我也在Console.app中搜索过,但找不到任何提示。

    我不是这种系统日志业务的专家,但可能我错过了一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ante,
    我们看到在一些Mac上还没有解决方法的崩溃。 也许您正遇到这种情况。 您认为您可以下载CCS 6.2 0并尝试一下吗? 如果安装了,请告诉我。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    安装6.2 .0.0.005万 时没有问题。 我们将尝试一下。

    谢谢安特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ante,
    是否可以安装6.2 .0?
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:

    初见安装程序就能正常工作。

    在一些额外下载和重新启动之后,CCS在调试器(Sensortag + devpack)的固件升级期间崩溃。

    然后在构建过程中出现2个错误:hex2bin.py和hexmerge.py命令未找到

    程序加载似乎正在工作,但我的更改没有被接管。

    卸载程序根本不执行任何操作。

    macOS Sierra是否支持CCS offical? 如何在不卸载程序的情况下进行完全卸载?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ante,

    感谢您试用6.2 安装程序,它让我们深入了解了7.0 安装可能出现的问题。  

    您可以安全地删除安装目录的内容,以从计算机中删除CCS。 我将提出一个有关卸载程序的错误。

    谢谢你

    丹麦语