This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVMK2H:请求ARM A15 STM配置指南

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569433/ccs-evmk2h-request-arm-a15-stm-configuration-guide

部件号:EVMK2H

工具/软件:Code Composer Studio

你好:)

我们将从ARM A15内核收集系统跟踪数据。

我们 修改 了DSP STM示例,以便在 ARM A15上运行STM示例。 - 5.9 Cr.( https://gforge.ti.com/gf/project/ctoolslib/frs/?action=FrsReleaseBrowse&frs_package_id=137

此外,我们还将STM_DISABLE寄存器设置为零。

 

但是,它不起作用。

 

我们有一些疑问。

1.  我们是否需要使用任何配置或代码来运行ARM上的STM?

2.我们是否需要修改目标配置(如 CoreSight组件地址 和设备ID)?

  我们无法从EVMK2H数据表中找到CoreSight组件信息。


  请详细解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已通知设计团队。他们的反馈将在此处发布。

    此致,
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的建议

    请查看5.9 的示例\Examples\DRA7xx - DRA7XX的体系结构具有ARM A15和66。

    有一个用于ARM的STM示例- STM_EX_A15

    您可能必须更改基本地址或某些位置,但请查看此示例并尝试从此处开始

    我希望它对您有效。 请报告


    跑了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,跑了,感谢您的建议。

    我们尝试运行DRA7xx STM示例。

    根据您的建议,我们修改了适合EVMK2H(66AK2H12)板的STM基址。  

    但是,它没有发挥作用。

    因此,我们需要您提供有关基本地址信息的信息:  

    #define STM_xport_base_ADDR 0x2000万
    #define STM_CHAN_Resolution 0x1000
    #define STM_CONFIG_BASE _ADDR 0x301.8万

    这些代码是66AK2H12器件的STM基本地址的定义。  

    如果这些信息不正确,请告诉我正确的值或文档。  

    此外,此示例未将STM禁用寄存器(0x01E8.0014万)设置为零。  

    我们认为,当我们使用STM时,必须设置它。

    如果不是,我们需要使用STM的其他设置是什么? 在哪里可以找到这些信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Kim

    为了验证地址,我从臂视图查看了K2H设备的内存映射- SPRS866表6-1

    地址似乎正确

    我建议您阅读调试和跟踪用户指南 SPRUHM4 (第3章涉及ARM,第4,5章是设备的通用章节),看看它是否有帮助

    向论坛报告您的结果

    此致

    跑了