This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:TMS320C5515缺少库

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569078/ccs-missing-library-with-tms320c5515

主题中讨论的其他部件:TMS320C5515TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在复制用于构建TMS320C5515代码的环境。

当我尝试在新PC上构建代码时,我收到下一个错误:

文件板/usbstk5515.xml不存在。 包含在文件C:/Users/admin/development /...CCXML中

我从旧PC复制了该文件,但据说缺少一些库。

我知道我需要在新的PC库上安装,但是哪个? 以及如何和从何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件板/usbstk5515.xml不存在。 包含在文件C:/Users/admin/development /...CCXML中

    我从旧PC复制了该文件,但据说它缺少一些库。我查看了CCS 6.2 和CCS 7安装,这些安装已选择为所有产品系列安装支持, 并且开发板/usbstk5515.xml文件存在。

    在新PC上,您是否安装了对"C55x ulta-low-power DSP"产品系列的支持?

    否则,您应该能够重新运行CCS安装程序,选择原始安装目录,然后安装  对“C55x ulta-low power DSP”产品系列的支持。 应安装丢失的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用CCS CCS.0.004万,由于我的工作内部限制,我无法升级我的6.01。
    我第一次安装了下一个项目:

    MSP超低功耗MCU (TI MSP430编译器)
    32位ARM MCU (支持ive C系列)
    32位ARM MCU (TI ARM编译器)
    单核DSP (C55x器件支持)
    单核DSP (TI C55x编译器)

    我还安装了下一个仿真器:
    XDS100类仿真器支持
    XDS200类仿真器支持
    MSP430 USB FET
    TIVA/Stelarris ICDI调试探头

    安装完成后,我更改了一些内容,因为我的现有项目限制了我这样做:
    1.卸载MSP430“TI 4.3 v.3”的编译器并安装“TI v.4.3 1”。
    2.卸载TM4C123"TI v 5.2 .3"的编译器,然后安装"TI v.5.1 6"。
    3.卸载TMS320 "TMS320 5.42 .1.09 BIOS"的13.42 支持,并安装5.41 .版本。
    4.安装c55xx_CSL_lowpower 3.04 .00.02 版本。

    我必须完成所有这些工作,因为我有一些特定的项目,这些项目必须与旧机器建立相同的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了我的6.0 Tm1安装,也看到了该文件。 我在安装CCS时安装所有内容。 我想知道,当您安装Spectrum Digital仿真器支持时,该文件是否来自。 C5515 USB记忆棒(我相信)来自Spectrum Digital,您可能需要安装他们的驱动程序才能获得支持。 您可以尝试在现有安装目录上重新运行安装程序,并使用选项添加新组件以添加Spectrum Digital支持。

    谢谢
    KI