请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好Ki:
作为此问题的一个附加项,当我生成新工作区并导入该项目时,它似乎会删除任何以前构建的.out和.hex文件(而不是.bin),而不会在任何输出,日志或任何内容中记录它。 我花了几个小时创建一个文件,才发现projectImport步骤正在实现这一目标,这确实损害了我们的构建环境。 是否有让CCS不执行此操作的解决方法?
下面是日志的片段,它显示了两次食食食调用之间发生的情况:
文件:'/HOME/Kaveh/.cache/Bazel/_Bazel_Kaveh/b832b9df9e18c510c86dd5683a324405/execroot/C3D/Bazel-out /clang_K8-opt/bin/realtime/systemboard/Debug/systemboard.out32.4405万 /clang_K8-opt/bin/realtime/systemboard/Debug/systemboard.out 大小:497.0752万 街区:9712 IO块:4096常规文件 设备:801h/2049d inode:66.4987万 链接:1 访问:(0644--rw-r--r-) UID:(503/Kaveh) GID:(1000/ Kaveh) 访问:2017年01月18日 14:45:57.0.44亿 -0800 修改:2017年01月18日 14:45:57.0.28亿 -0800 更改:2017年01月18日 14:45:57.028000000 -0800 出生:- 错误:未在环境中设置XDG_Runtime_DIR。 Eclipse:不能打开显示: ---------------------------------- 正在从'/home/Kaveh/.cache/Bazel/_Bazel_Kaveh/b832b9df9e18c510c86dd5683a324405/execroot/C3D/realtime/systemboard'导32.4405万导入项目... 完成! Eclipse: GTK+版本检查 统计:不能stat '/HOME/Kaveh/.cache/Bazel/_Bazel_Kaveh/b832b9df9e18c510c86dd5683a324405/execroot/C3D/Bazel-out /clang_K8-opt/bin/realtime/systemboard/Debug/systemboard.out32.4405万 /clang_K8-opt/bin/realtime/systemboard/Debug/systemboard.out:没有这样的文件或目录
Kaveh