This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:C6000编译器出现分段错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/569927/compiler-c6000-compiler-gives-segmentation-fault

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

编译SDK软件时,从编译器中可以看到以下错误。

===================================================================================================================================================================================================================

内部错误:7.4 .18\bin\acpia6x.exe遇到段错误

               正在处理

 这是一个严重的问题。  请联系客户

支持此消息和输入文件的副本

并帮助我们继续使工具更加强大。

===================================================================================================================================================================================================================

此致,

Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这...

    Kaushal *** 说:
    内部错误:C:7.4 .18\bin\acpia6x.exe遇到段故障

    ...表示编译器的第一阶段(称为解析器)崩溃。  请尝试 创建 问题源文件的预处理表单,并将其附加到下一篇文章中。  此外,编译器看到的所有生成选项都将准确显示。

    我说“尝试”是因为,在极少数情况下,甚至预处理代码也会导致崩溃。  我怀疑在这里会发生这种情况。  但如果是这样,我们就必须想出其他办法,让我们重现同样的失败。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MTSI_5F00_Pal.zipGeorge

    请查找随附的请求预处理文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告此问题。  我可以重现相同的行为。  我在 SDOWP系统中提交了CodeGen-2039以解决此问题。  欢迎您使用我签名中下面的SDOWP链接进行关注。

    请按照编译器看到的内容准确显示生成选项。  我发现了一组导致崩溃的构建选项。  虽然不太可能,但构建选项仍有可能是目前被忽略的问题的另一部分。  显示选项后,我会将它们添加到SDOWP记录中,以确保问题的修复程序通过这些构建选项进行测试。  

    我确定如果使用C6000编译器版本8.1 .x,不会发生崩溃  这是一种可能的解决方法。  请参阅Wiki文章 编译器发布 以了解如何获取它。

    谢谢,此致,

    -George