This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer 7安装程序在OS X 10.12 上崩溃...3-"Sierra "

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570814/ccs-code-composer-7-installer-crashes-on-os-x-10-12-3---sierra

工具/软件:Code Composer Studio

安装程序每次使用tclsh exc_bad_instruction时都会崩溃。

下面是日志的第一部分:

过程:tclsh [904]
路径:/privated/tmp/*/tclsh
标识符:tclsh
版本:8.6 6 (8.6 6)
代码类型:x86-64 (本机)
父进程:OSX-Intel [889]
负责人:tclsh [904]
用户ID:503

日期/时间:2017年01月30日 08:25:34.073 -0700
操作系统版本:Mac OS X 10.12 3 (16D32)
报告版本:12
匿名UUID:9575CB45-73C4-0B90-1DFD-CCB059D091C0


启动后唤醒时间:1400秒

系统完整性保护:已禁用

崩溃线程:0调度队列:com.apple.main-thread

异常类型:EXC_BAD指令(SIGILL)
异常代码:0x0万00000001,0.0001万,0x00000000000000000000
例外注释:EXC_corfite_notify

终止信号:非法指令:4.
终止原因:命名空间信号,代码0x4
正在终止进程:EXC处理程序[0]

线程0崩溃:派单队列:com.apple.main-thread
0 libtC140.dylib 8.6 0x00000001085257c7 TclInitDoubleConversion + 92
1 libtInfr.dylib 8.6 0x0万01084d2d12 TclInitSubsystems0.1084万 TclInitSubsystems + 59
2 libtCS4.dylib 8.6 0x0万010845be93 Tcl_CreateInterp1.0845万 Tcl_CreateInterp + 36
3 tclsh 0x0000000108443a29 main + 17
4 libdyld.dylib 0x0.0007万fffc1f2b255 start + 1

线程0与x86线程状态(64位)崩溃:
RAX:0x0.0007万f847f801610 RBX801610 RBX:0x0万00000018 rcx0.0018万 rcx:0x8ac723.0489万e80000 RDX8万 RDX:0x0万00000013</s>0.0013万
RDI:0x00000001085834b0 RSI:0x0万00000100 RBP0.01万 RBP:0x00007fff577bd510 rsp:0x00007fff577bd4f0
r8:0x0万00004000 r90.4万 r9:0x0.0007万f847f801600 r1080.16万 r10:0x0万0000002e r110.0002万 r11:0x00007fffc214133e.</s>214133
R12:0x0万00000000 R130万 R13:0x0万00000000 r140万 r14:0x00007fff577bd5d0 R15:0x0万00000000</s>0万
RIP:0x00000001085257c7 RFL:0x0万00010246 cr21.0246万 cr2:0x00007f847f805000</s>805000

逻辑CPU:0
错误代码:0x0万
陷阱编号:6

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在与您相同的操作系统上安装了CCSv7,但没有遇到问题。

    在这种情况下,您能否检查是否创建了下面参考的9.1 部分中提到的安装日志? 如果是,您可以将它们压缩并附加到此线程吗?

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装程序甚至在询问安装位置之前崩溃。 未进行记录。 我得到的只是我在第一封邮件中发布的冲突崩溃日志。

    刚刚检查。tclsh从终端运行正常。

    我在 /private/tmp/tmp/install_logs/20170131103042/CCS_CCS.log.log中找到了安装程序日志7.0 0.0.0043万

    在日志末尾:

    [10:30:45]运行/tmp/cs_bd294fd4-a168-4be0-555D-50cc73.1106万a3/tcl/bin/tclsh.sh "/1587D/CCS_bd294fd4-a168-4be0-555D-50BB736a3/installer_tCL/maj/5dq/dx7dx7dq/dq/dx7f4dq/d55dx7f-dq/d55dx-dxdxdxdx-df-d5d0d0d0d0- 0.0.0043万 安装程序e7f-dq/d0gd0gdq/d0gf-d0gd0/d0d0d0/d0d0d0d0d0- 7.0 7.0 0.0.0043万 10.12
    正在执行/tmp/cs_b294fd4-A168-4be0-555D-50cc73.1106万a3/tcl/bin/tclsh.sh "/tmp/cs_b294fd4-A168-4be0-555D-50cc73.1106万a3/installer_tendl/main.tcdl/tcm/d5f5dq/d5dx7dq/dx7dx7dx7f-d7dx7dx7dx7dq/d7dx7dx7dx7dxd7f-d7d7dxd7dxd7dxd/d7dxd7dxd7dxdxd7d7d/d7dxdxd7dxd7d7dxd7d/d/dxd7dxd7dxd7dxd7d7d/d7dxdsc-d7d/d7dxdxdxd7d7d7dxd/d7dxd7d/d7dxdx 7.0 0.0.0043万 7.0 0.0.0043万 10.12
    脚本退出代码:非法指令

    脚本输出:

    脚本stderr:
    儿童被杀:非法指令