This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM4378:CCS 7.0 .0.0.0042万 帮助中缺少内置Gel函数OnStartup()

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570479/ccs-am4378-built-in-gel-function-onstartup-is-missing-from-the-ccs-7-0-0-00042-help

部件号:AM4378

工具/软件:Code Composer Studio

在创建自定义gel文件时,注意 到CCS 7.0 .0.0.0042万 帮助省略了记录内置 gel函数OnStartup ()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特

    感谢您的报告。 我们都很惊讶帮助中没有这一信息。 自CCSv4天(甚至可能在这之前)以来,它就没有被注意到。

    我提交了错误号CCDSK-2495。 您可以通过检查下面我签名中的链接SDOWP来跟踪其进展。

    在SPRAA74文档中可以找到对此函数的引用(尽管名称略有不同)

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔