This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:帮助! SEED XDS510 Plus仿真器需要驱动程序才能与CCS 5.x和6.x配合使用!

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/568054/ccs-help-need-drivers-for-seed-xds510-plus-emulator-to-work-with-ccs-5-x-and-6-x

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

为SEED XDS510 Plus仿真器(用于CCS 5.x和6.x)查找最新的驱动程序是相当痛苦的

有人能指出我可以在哪里找到它们吗?

谢谢!

George Wicks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    最好直接联系SEED:
    http://www.seeddsp.com/

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,这没有帮助:seeddsp.com网站已损坏,而Arrow似乎没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过他们的直接支持联系人?

    郭淑君
    86-10-5168.6867万
    sandra.guo@seeddsp.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我过去有过,但我认为Sandra从未回复过。

    我可以再试一次...