This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:连接到目标时出错:(错误-600 @ 0x0)无法找到所需的动态库?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570599/ccs-error-connecting-to-the-target-error--600-0x0-a-required-dynamic-library-could-not-be-located

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  我在下面尝试执行CCS->Debug时收到此错误。 如何解决此问题?

连接到目标时出错:
(错误-600 @ 0x0)
找不到所需的动态库。
库不在搜索路径上。
(仿真软件包6.0 .504.3)

我使用的是CCSV7,Windows 10。 对于Ki-Soo Lee要求的测试版测试,我安装了此修补程序"ti_emupack_setup_Beta 6.0 .504.3_win_32"。 该补丁用于解决CCSV7崩溃问题。

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我删除了当前的CCS安装并安装了CCSV7“7.0 0.0.0043万 ”的新副本。 我通过将DeviceIdentifier.dll修复程序复制到“C:\ti\ccsv7\CCS_base\emulation\analysis\bin”来应用CCS崩溃修复程序。

      我安装了一个新的ble堆栈副 本,以便能够获得hid_emu_kbd_cc2650em_app和hid_emu_kbd_cc2650em_stack的新副本。  我能够使用ARM编译器版本5.2 .8构建这两个项目。 我在执行CCS->Debug后遇到相同的错误。 请参阅下面的屏幕截图。

    最近发生了Windows 10更新。 使用SmartRF闪存编程器2,我将两个十六进制文件编程到CC2650 Launchpad。 我可以配对HID键盘,但该功能不起作用。 以前,它可以正常工作。  

    - kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何有关此问题的帮助? 由于这个问题,我无法完成我的工作。 几周前我使用的CCS项目没有问题,现在遇到了这个问题。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      我发现了问题。 Windows中的一些活动将CCS连接更改为XDS100v3 USB调试探测器。 如果我选择默认值XDS110 USB调试探测器,我可以执行CCS->Debug。 此问题并非仅限于我的家庭电脑。 因为我的工作PC上出现了相同的错误。

    - kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel,

    感谢您反馈您的发现。

    Windows中的一些活动将CCS连接更改为XDS100v3 USB调试探测器。 如果我选择默认值XDS110 USB调试探测器,我可以执行CCS->Debug。[/QUOT]

    重新安装CCS和SDK后,您是否重新导入了这些项目? cc2650em项目的默认连接类型设置为XDS100v3调试探测器。 也许您在以前使用它时将其更改为XDS110,但如果您从SDK目录重新导入了该示例项目,则它将默认返回到XDS100v3。 这是怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    第一次在Home Laptop PC上测试CCS项目hid_emu_kbd_cc2650em_app和hid_emu_kbd_cc2650em_stack时,我只需将其导入到CCS并将预定义符号更改为CC2650 Launchpad。 对于这些CCS项目,我没有更改连接设置。 我在工作PC上的CCS也做了同样的工作,因为我将把这些CCS项目用作软件开发的基础。

    当我发布此帖子时,我在家中笔记本电脑的CCS中首次遇到此问题。 那是2017年1月29日星期日。 然后我昨天上午8点上班。 我本来以为CCS没有问题,因为上周我向我的团队演示了hid_emu_kbd_cc2650em_app。 但是,当我尝试CCS->Debug时,我遇到了同样的错误。

    无论如何,我将从这一经验中学习。 导入CCS项目后,我将检查连接设置。

    - kel