主题中讨论的其他部件:MATHLIB
工具/软件:Code Composer Studio
当前正在尝试在我的c6727设备上实现fastMath库。
我刚开始尝试使用c67xfastMath.lib,但我在论坛上的另一篇文章中看到,c67pfastMath.lib更适合c6727设备。 不管怎样,我都收到相同的错误。
尝试链接时,收到以下错误信息:
错误#1.0056万:重新定义符号"_atandp":首先在中定义
"C:\ti\c67xmathlib_2_01_00_00\lib\c67pfastMath.lib<atandp.obj>";重新定义
在"C:\ti\c67xmathlib_2_01_00_00\lib\c67pfastMate.lib<atan2dp.obj>"中
因此,似乎在atandp.obj和atand2dp.obj中都定义了_atandp,但是我没有以任何方式更改库。