This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:CCS无法构建系统库rts670.lib

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570636/ccs-tms320c6713b-ccs-fails-to-build-system-library-rts6700-lib

部件号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

在新安装的CCS上生成项目时,将记录以下消息:

“7.4 .20/lib/rts670.lib”,因此必须进行构建。 这可能需要几分钟时间。

错误:文件acos.c中的函数_acos:生成的指令计划无效;

尝试降低速度优化级别

这个问题已经存在多年,我记得以前曾报告过这个问题。 我以前曾通过手动编辑acos.c来处理此问题,但TI确实应该修复此问题,以减轻用户的负担,其中一些用户自己无法修复此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这是已知的错误CodeGen-115 (也称为SDSCM2.3977万),它仍处于打开状态。 我会向团队提出这个问题。