This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:构建LED项目时显示错误。

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570671/ccs-tms320f28335-showing-an-error-while-building-the-led-project

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

这是gaurav Sharma。 我正在使用F2.8335万 Delfino系列微控制器卡开发TMS320C2000实验套件。 我在代码编辑器工作室6的帮助下,在卡上执行了一个闪存LED代码。 根据代码,卡上的第三个指示灯开始闪烁。  即使在关闭CCS6后,第三个指示灯仍在闪烁。 它失去了CCS6的控制。 当我使用相同的目标配置再次运行相同的代码时,它显示了如下所述的错误。

错误:生成的程序与目标配置中的任何CPU都不兼容。

请告诉我,如何重新启动控制器卡以及如何清除以前的构建项目(LED闪烁)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Gaurav Sharma 说:
    即使在关闭CCS6后,第三个LED指示灯仍在闪烁[/QUOT]

    这种行为很常见。 当代码处于闪存状态且CCS与目标断开连接时,目标将恢复执行

    Gaurav Sharma 说:
    错误:生成的程序与目标配置中的任何CPU都不兼容。[/QUOT]

    此错误表示活动目标配置文件与选定进行调试的程序之间存在一些不一致。 仔细检查两者,确保它们适用于相同的目标。

    谢谢

    KI