This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6713:声明与以前的"output_sample"不兼容

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570558/compiler-tms320c6713-declaration-is-incompatible-with-previous-output_sample

部件号:TMS320C6713

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我已经开始使用TMS320C6713。 我正在关注鲁夫脱气书。 我尝试实施Sine8_LED.C.一书中的第一个程序 但当我按本书中所述单击"全部重建"时,我遇到了以下错误

"C6713dskinit.c",错误 行47:声明与以前的"output_sample"不兼容(在行45处声明)

我添加了本书中提到的所有库和源文件,我还将编译器和链接器设置设置为本书中提到的内容。  

如果有人能帮助我解决这个错误,我将不胜感激。 我正在Windows XP上使用代码编辑器工作室3.1 (随DSK提供)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用代码编辑器工作室3.1 [/QUOT]

    哇哦。  这很旧。  大约15至20岁。

    请预处理c6713dskinit.c并在此处发布。  使用 此Wiki文章中的说明。  这些指示适用于CCS的更高版本,因此您必须进行一些调整。  一旦我有了该文件,我就可以重现错误并进行解释。  我不太相信我能告诉您解决问题的最佳方法。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 :-)我解决了这个问题。 我也尝试在更高版本上迁移。 但我面临着一些问题。 我之所以选择3.1 ,只是因为我的书跟在后面,而我遇到的问题较少。