工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我收到如下所示的错误。请帮助我解决此问题。
提前感谢。
包含"ESP8266.h"
#include <string.h>
操作操作;
键入t;
状态s = STATUS_NOT_working;
const char ok_answer []="确定\r\n";
const size_t ok_answer_length = strlen (ok_answer);
const char at_inquiry[]="at\r\n";
void ESP8266_send_command (类型类型,操作){
如果(s != status_not _working){
//正在进行操作
// TODO:是否将消息添加到队列?
返回;
}
开关(操作){
案例位置:
OP = AT;
T =查询;
usart1_print (AT_inquiry);
S =状态_工作中;
}
}
//字符串-传入缓冲区
u8 parse_at (volatile char *buffer){
volatile char *pos = strstr (缓冲区,ok_answer);
如果(位置== 0){
返回1;//不匹配
}
u8 new_length = strlen (pos)+ ok_answer_length;
缓冲区=(volatile char*) memmove (缓冲区,位置,new_length);
USART_Clear_STRING();
返回0;
}
void ESP8266_parse_line(){
如果(s!= STATUS_working){
//无操作
返回;
}
volatile char* string = USART_GET_STRING();
开关(op){
案例位置:
如果(parse_at (string)!=0){
usart2_print("-");//错误
S =状态_问题;
}其他{
usart2_print("+");//成功
S =状态_不_工作;
}
}
}
ERROR[Pe059]:函数调用不允许在常量表达式中使用
错误[Pe167]:"char const *"类型的参数与"char *"类型的参数不兼容
错误[Pe167]:"char volatile *"类型的参数与"char const *"类型的参数不兼容
错误[Pe167]:"char volatile *"类型的参数与"char const *"类型的参数不兼容
错误[Pe167]:"char volatile *"类型的参数与"void *"类型的参数不兼容
错误[Pe167]:"char volatile *"类型的参数与"void const *"类型的参数不兼容