请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:MSP-EXP430G2, MSP-EXP430FR5739, eZ430-F2013, eZ430-Chronos, MSP-EXP430FR4133, CC2538, CC3200, ENERGYTRACE, SEGGER, CCStudio工具/软件:Code Composer Studio
I down loaded CCS V7 and the software failed to load.(我下载了CCS V7,软件无法加载。 该错误可能与Eclipse有关,因为它不会运行。 可能是软件在我的计算机上无法正常工作?
OS X 10.11 6
MacBook Pro 15英寸
处理器2.6 GHz英特尔酷睿i7
Memory 8 GB (内存配置)
谢谢
罗杰