This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:正在属性页中查找代码分析器/Codan ...

Guru**** 2535440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570132/ccs-looking-for-code-analyzer-codan-in-the-properties-pages

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在运行CCS 7 -我在插件列表中看到Codan,但在项目属性中找不到任何内容来控制它...

我是否错过了一些东西?

如果Codan不可用,也许可以使用Clang/scan-build—有人使用CCS 6/7做到了这一点?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    您需要公开"高级属性"才能查看Codan属性:

    上面的屏幕截图用于工作区级别的属性。 但也可以在项目属性级别执行相同操作。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持-现在就找到了-它不如某些产品那样强大,但却不那么直观-我更习惯于LLVM/Clang等产品中的产品,但它仍然非常有用。