This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:EK-tm4c1294xl-debug问题

Guru**** 2533080 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570331/ccs-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-debug-issue

部件号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生/女士

我已购买TIVA C系列TM4C1294启动板(评估套件EK-TM4C1294XL)

我已下载CCS7,spma072.zip和2.1 3.156 表格。

我已在64位Ubuntu 16.04 LTS上成功安装CCS7。

我 已遵循所有 指示并成功完成Enet-S2E项目。

调试时发生这些错误

Cortex_M4_0:凝胶输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.0007万FF0处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:/home/Sathish/workspace_v7/Enet_S2E/Debug/Enet_S2E.Out:发生数据验证错误,文件加载失败。

因此,请给出一些解决问题的建议。

请尽快满足需求

谢谢你

Sathish Kumar n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote user="Sathish noojile">Cortex_M4_0:文件加载器:验证失败:地址0x0.0007万FF0处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
    Cortex_M4_0:GEL:文件:/home/Sathish/workspace_v7/Enet_S2E/Debug/Enet_S2e.out:发生数据验证错误,文件加载失败。我认为您遇到了CCS /CTM4C123GH6PM中描述的相同7.0 错误:某些TiwaWare示例适用于CSS v7,但不适用于CSS v7

    CCS 7.0 的参考线程中没有提供解决方案。 另一个线程表示CCS 6中不会出现错误,应该在CCS 7.1 中修复该错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应

    当ccsUbuntu 64位版本发布7.1 版本时有什么想法???
    此致

    Sathish Kumar n
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ccsUbuntu 64位版本的7.1 版本发布时有什么想法???[/报价]我没有看到CCS 7.1 发布的任何具体日期- Code Composer Studio Roadmap Wiki页面仅显示CCS 7.1 将在"2017"发布。

    希望TI的人知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sathish noojilo 说:
    当ccsUbuntu 64位版本的7.1 版本发布时有什么想法????

    我们目前的目标是在2月底/3月初发布CCS 7.1。 在此之前,请使用CCS 6.2 解决此问题。 对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好

    我已下载CCS 6.2 并遵循了所有说明

    现在它工作正常了。

    感谢大家的热情支持。

    Sathish Kumar n