This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:是否可以在同一台计算机上安装2个版本的CCS?

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/570623/ccs-tms320c6657-can-i-have-2-versions-of-ccs-on-the-same-machine

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我在Windows计算机上将CCS从v5升级到v6,似乎无法返回使用CCSv5。

是否有方法使用和维护两个版本的CCS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法使用和维护两个版本的CCS?[/QUOT]最简单的方法是将每个版本的CCS安装到不同的根目录中。 我用CCS 6.13 ,6.2 0和7.0 0完成了这项工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是这样的c:\ti,c:\ti2,c:\ti3等吗? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能太多了。 我的AS

    D:\TI>dir /b d:\ti\CCS*
    ccsv5
    ccsv6
    ccsv7 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是否类似于c:\ti,c:\ti2,c:\ti3等? 谢谢。[/QUOT]是的,但是为了避免混淆,我将CCS版本号添加到每个安装的顶级目录中。 例如C:\tI_ccs6_1_3,C:\tI_ccs6_2_0,C:\tI_ccs7_0_0